関係するもの:
オートメーションソリューションをよく見ましょう。オートメーションソリューションが作成・収集するデータを見直し、そのデータをサステナビリティ(および生産性)のためにどのように利用できるかを評価します。かわりにこのレビューを行なえるオートメーションの専門家と協力することを検討してください。
生産効率データやエネルギー使用量の測定値を提供するセンサや機械は、すでに設置されている可能性があります。また、必要なデータの粒度を得るために、さらにいくつかのセンサが必要になる可能性もあります。しかし、ほとんどの場合、既存の設備はサステナビリティ関連データのソースとして重要な役割を担っています。
例えば、既存の産業用制御およびオートメーションハードウェアとソフトウェアは、多くの場合、エネルギー・データ・ソースを兼ねることができ、サイト、エリア、ライン、およびマシンレベルでの生産データに状況に沿った説明へと変えられたエネルギーデータを提供することができます。これらのデータが文脈化され、オペレーション全体に統合されると、水を多用するプロセスで消費されるエネルギーなど、より広範な資源への影響を明らかにするのに役立ちます。また、排出量報告などの重要なビジネスニーズもサポートできます。
重要なデータが迅速に可視化され、分析に利用できるかどうかを評価します。場合によっては、データの表示方法、モデル化、集計方法を最適化する必要があります。現状にかかわらず、既存のソリューションからサステナビリティ関連データの全体像を把握することは、すでにあるものを最大限に活用し、投資の優先順位をつけるためのギャップを特定するのに役立ちます。