ロックウェル・オートメーションは、毎年恒例のイベントAutomation Fairをボストンで開催し、世界中から10,000人以上の方にご参加いただきました。Automation Fairは毎年恒例のイベントで、今年は11月6日から9日までボストン・コンベンション&エキシビション・センターで開催しました。
今年から4日間の開催となったAutomation Fairでは、3つの刺激的な基調講演、325以上のセッション、26のオフサイトツアー、500時間の上級トレーニングを開催いたしました。また、4万6千平方メートルの展示フロアでは、120の展示ブース、バーチャル生産ライン、ブースガイドツアーを提供し、生産の最適化、作業者の能力向上、リスク管理、サステナビリティの推進、デジタルトランスフォーメーションを達成するための最もホットなイノベーションと最新のアプローチを体験していただきました。
来年も11月にアメリカでAutomation Fairを開催いたしますので、是非ご来場ください。

重要インフラに対するサイバー攻撃が増加、60%近くを国家系グループが占めることが新調査で判明
ロックウェル・オートメーションは、報告書「Anatomy of 100+ Cybersecurity Incidents in Industrial Operations」の調査結果を発表しました。Cyentia Instituteが実施したこの世界的な調査では、制御技術(OT)または産業用制御システム(ICS)の運用に対する直接的な侵害を含む122件のサイバーセキュリティイベントを分析し、各インシデントについて約100のデータポイントを収集・検討しました。
本報告書の第1版では、産業部門に対するサイバー攻撃の60%近くが、国家に関連するアクターによって主導され、多くの場合、社内の人員によって意図せずに有効化されている(約33%)ことが判明しています。これは、OT/ICSセキュリティインシデントの量と頻度が増加しており、エネルギー生産者のような重要インフラを標的としていることを示す他の業界研究を裏付けるものです。
本報告書のその他の調査結果はこちらからご覧ください。
ロックウェル・オートメーションがエバーアクティブ社と提携、お客様の生産性とサステナビリティを向上
ロックウェル・オートメーションは、カリフォルニア州サンタクララを拠点とし、産業用ワイヤレスおよびバッテリレスの状態モニタソリューションのリーダであるエバーアクティブ社との提携を発表しました。
エバーアクティブ社のソリューションは、ロックウェル・オートメーションのDynamix製品ラインを補完するもので、回転機器資産から実用的な洞察を得ようとするロックウェル・オートメーションのお客様にとって理想的であり、その過程でバッテリを交換しなければならないことによる中断の心配がなくなります。統合システムは、資産モニタ、状態ベースのモニタ、予知保全プログラムのためにロックウェル・オートメーションのFactoryTalk® MaintenanceSuiteにデータを提供し、メンテナンスチームが資産関連のダウンタイムを短縮し、生産コストを削減し、人件費を削減できるようにします。
詳細はこちらをご覧ください。
ロックウェル・オートメーションは新しいRepair+サービス契約により修理プロセスを簡素化し、予測可能な予算を実現
産業用オートメーション製品の長寿命化をお望みの製造メーカの皆様は、運用ニーズに合わせた修理とサービス契約をご選択いただけます。この契約には、修理に費やす専用の金額が含まれているほか、ロックウェル・オートメーション製品のすべての修理が含まれるように設定することもできます。ロックウェル・オートメーションは、世界中に14の再製造・修理施設とスペアパーツハブを有し、Allen‑Bradley®製品およびその他の一般的なオートメーションブランドの製品の修理に対応しています。
製造メーカは、myRockwellAutomation.comポータルを通じて、保守、修理、および運用(MRO)コストを積極的に計画および予算化し、修理を管理することができます。
詳細は、ウェブページをご覧になるか、Allen‑Bradley®の正規代理店にお問い合わせください。
ロックウェル・オートメーションは自律型ロボットのリーダであるクリアパス・ロボティクス社を買収する契約を締結
ロックウェル・オートメーションは、産業用自律型ロボットのリーダであるクリアパス・ロボティクス社(本社: カナダ・オンタリオ州)を買収する正式契約を締結しました。自律移動ロボット(AMR)は、産業オートメーションと変革における次のフロンティアであり、この買収は、コネクテッドエンタープライズの実現におけるロックウェル・オートメーションのリードをさらに強化することになります。
組立ラインや製造セル間の部品や材料の輸送は、業界で最も複雑で非効率な作業の1つであり、生産のボトルネックとなることがよくあります。自律型生産ロジスティクスは、製造工場全体のワークフローを変革し、大幅なコスト削減と業務効率の向上を可能にします。クリアパス社のOTTOモータ事業部は、AMRとフリート管理およびナビゲーションソフトウェアを提供します。これは、コンポーネントやサブアセンブリが必要なときに所定の位置にあることを保証し、完成品を完成時にトラックや倉庫に輸送することで、スループットを劇的に向上させ、コストを削減します。
詳細はこちらをご覧ください。

ロックウェル・オートメーションは本社内に水耕栽培農場を建設
2024年夏までにロックウェル・オートメーションのミルウォーキー本社内に7,300平方フィートの屋内水耕垂直農場が建設されます。この農場は、グリーンベイを拠点とする農業技術の新興企業、Fork Farms社と共同で建設されます。
クロック・タワー・ファームは、Allen‑Bradley本社のシンボルである4面時計にちなんで命名されたもので、本格的に稼動すれば、年間54万株の植物と14万9000ポンドの食糧を生産することができます。これは、従来の農地の3エーカー以上に相当します。この世界初の施設は、ミルウォーキーのウォーカーズ・ポイント地区にあるロックウェル・オートメーション本社の4階に設置されます。
詳細はこちらをご覧ください。
ロックウェル・オートメーションとInfinitum社はエネルギー集約型産業用アプリケーション向けに高効率の低圧ドライブとモータを提供する契約を発表
サステナブルなエアコアモータの開発者であるInfinitum社との提携により、市場をリードする統合ドライブとモータが提供され、製造メーカは消費エネルギー、原材料、廃棄物を減らしてサステナブルな成果を実現できるようになります。
この契約により、市場をリードするロックウェル・オートメーションのPowerFlex®ドライブ技術とInfinitum社の高効率エアコアECモータシステムが組み合わされます。この強力なパッケージは、従来の鉄芯モータよりも50%小型・軽量で、銅の使用量を66%削減し、消費エネルギーを10%削減するモータシステムにより、企業の二酸化炭素排出量を削減します。
詳細はこちらをご覧ください。
工場フロアでより多くの機能を提供できる新しいフル・マネージド・スイッチをリリース
Stratix 5200スイッチの新しいラインでは、機能性が向上し、セットアップや設定が容易になり、セキュリティ機能が強化されました。
Allen‑Bradley®のStratix 5200フル・マネージド・スイッチは、さまざまなハードウェア構成と機能を提供します。これらのオプションにより、機械メーカはより高い価値と柔軟性を得ることができます。主な特長は以下の通りです。
- すべてのギガSKUでより高速なポート・スピード・オプションを拡張
- フルマネージドで高性能なスイッチ階層をサポートする冗長性があり、レジリエントなアーキテクチャオプション
- フルマネージドおよびハイパフォーマンス向けに簡素化されたポートフォリオとスイッチ選択
詳細はこちらをご覧ください。
新しいArmorKinetix®分散型サーボドライブで材料費と人件費を削減
新しいArmorKinetix分散型サーボドライブは、Kinetix® 5700プラットフォームの拡張であり、より無駄がなく、より環境に優しく、より強力な機械設計を実現するのに役立つスケーラブルなドライブソリューションをお客様にお届けします。
製造メーカは、機械制御アーキテクチャを簡素化し、コンポーネントの数を最小限に抑え、製造時間を短縮し、生産性を最適化する、スケーラブルなソリューションをますます求めています。ArmorKinetix分散型サーボドライブは、サーボソリューションを電気キャビネットの外側に取り付ける簡素化されたアーキテクチャを提供することで、お客様がこれらの目標を達成できるようにします。その結果、キャビネットのサイズ、ケーブル配線、および冷却要件を削減しながら、マシンをよりモジュール化できるように設計できるようになりました。
詳細はこちらをご覧ください。
FactoryTalk Analytics DataView 4.02のリリースにより、より迅速な意思決定とより多くの情報に基づいた意思決定を実現
ロックウェル・オートメーションは、お客様がより迅速に、より多くの情報に基づいた意思決定を行なえるよう、分析ポートフォリオのアップデートであるFactoryTalk® Analytics™ DataView 4.02を導入しました。この新しいバージョンには、より応答性が高く信頼性の高いエクスペリエンスを提供する機能と拡張機能が満載されており、ユーザは中断することなくデータから貴重な洞察を抽出することができるようになります。
FactoryTalk Analytics DataView 4.02は、チームや関係者間のコラボレーションを促進する自動ストーリーボード共有を提供します。ユーザは、InfoPlatformサービスを通じてFactoryTalk Edge Gateway™、FactoryTalk Live Data、FactoryTalk Historian、SQL、OPC UA、およびInfluxDBにシームレスに接続できるようになり、自動更新されるライブ・ストリーミング・チャートを可能にするリアルタイム・データ・ストリーミング機能の恩恵を受けることができます。インストールの更新により、導入が簡素化され、より応答性が高く信頼性の高いエクスペリエンスが促進されます。
詳細はこちらをご覧ください。
新しい調査では消費財メーカの44%が品質向上のためにデジタルトランスフォーメーションを加速していると報告
世界的な調査により、世界の消費者向けパッケージ商品(CPG)業界における新技術の課題と機会が明らかになりました。
第8回「スマートマニュファクチャリングの現状報告: CPG業界版」は、主要製造業13カ国のCPGリーダ216名から得られた回答をまとめたものです。 今年の報告書では、ホームケア、パーソナルケア、食品・飲料メーカを含むCPG業界の進化を強調し、特に品質と利益ある成長のバランス、プロセスオートメーションの影響、スマートマニュファクチャリングの導入、リスクの軽減、品質の向上、競合他社への対応、事業継続性の維持におけるテクノロジの重要な役割について述べています。
詳細はこちらをご覧ください。


高度にカスタマイズ可能なグラフィックターミナルにより、工場フロアでの可視化と最大限の接続性を提供
OptixPanel™グラフィックターミナルの新しいラインがリリースされました。これによって、機械メーカが機械を差別化し、幅広いアプリケーションニーズを満たすことを支援できます。Allen‑Bradley®のOptixPanelは、FactoryTalk Optixソフトウェアとも互換性があり、可視化と最大限の接続性を提供します。
新しいOptixPanelグラフィックターミナルには複数の設計オプションがあり、機械メーカはコスト、性能、外観などの要素に基づいて自由にカスタマイズできます。主な設計オプションは以下の通りです。
- コンパクトモデルは、特定のアプリケーションを容易にする、より小さな物理的なサイズで利用可能です。
- 標準モデルは、画面サイズが大きく、2つのネットワークで独立して動作します。
- IP69K定格オプションを含むステンレススチール製モデルは、洗浄が必要なユーザのニーズに対応します。
詳細はこちらをご覧ください。