あなたの組織は、サイバーセキュリティをビジネス戦略の一部としてどの程度真剣に考えていますか?
第9回「スマートマニュファクチャリング報告書」によると、サイバーセキュリティは成長の障害として3位にランクされ、初めてトップ5にランクインしました。この結果から、企業はITシステムとOTシステム内でのサイバーセキュリティの統合を改善する必要があることは明らかです。また、製造メーカはサイバー犯罪のリスクに対抗するために、すでに技術投資を30%増やしており、その中で人材のスキルアップと熟練者の雇用が優先されています。
さらに、フォーティネットの2024年「運用技術とサイバーセキュリティの現状レポート」では、OTプロフェッショナルの73%が、何らかの形でOTシステムに影響を与える侵入を経験したと述べられています。これは、前年のわずか49%から大幅に増加しています。これらすべてが、サイバー攻撃のリスクを軽減するためのサイバーセキュリティの認識と行動の必要性が高まっていることを示しています。
NISTサイバーセキュリティフレームワークによるサイバーセキュリティへの対応
これらの課題に対処するため、米国国立標準技術研究所(NIST)は、サイバーセキュリティリスクを管理するための構造化されたアプローチを提供するサイバーセキュリティフレームワークを開発しました。NISTは、重要なインフラをサポートするために2014 年に初めて導入され、組織全体に適用できるようにユースケースを拡大することを目標に、今年バージョン2.0をリリースしました。