제조 환경과 관련된 문제에 대해 생산성을 최대한 유지하기 위해 로크웰 오토메이션은 극한 온도부터 물 세척에 이르기까지 가장 극한 환경에서 작동하도록 설계 및 제작된 중요한 자동화 제품을 제공합니다. 이제 로크웰 오토메이션은 부식성 가스 환경을 포트폴리오 “XT”라고 부릅니다.
부식에 대한 새로운 해석
부식성 환경에 대한 로크웰 오토메이션의 새로운 이해를 바탕으로 생산성을 유지할 수 있습니다.
전 세계 제조업체들은 최근 몇 년 동안 종합설비효율(OEE), 장비 가동시간, 신뢰성 등과 같은 핵심 성과 지표(KPI)가 나빠지는 것을 목격했습니다. 또한 예상치 못한 가동 중단 시간으로 생산에 차질이 생겨 수익성이 악화되고 있습니다. 문제점은 무엇일까요? 바로 부식입니다. 타이어, 금속, 펄프 및 제지, 그리고 폐수와 같이 산업에서 발생하는 대기 오염 물질이 특히 문제가 됩니다. 이러한 오염 물질은 새로운 것이 아니며, 온도 및 습도와 결합하면 산업 제어 제품에서 발견되는 전자 부품에 부식을 유발하고, 그 어느 때보다 최신 제어 시스템에 큰 영향을 미치고 있습니다.
산업이 위험에 노출되어 있지는 않습니까?
부식은 어디서나 발생할 수 있습니다. 문제가 감지된 산업은 다음과 같습니다.
- 동물 격리 구역
- 화학물질 제조
- 곡물 가공
- 해양/해안(염) 환경
- 육류 포장 공장
- 금속 주조 공장
- 채광
- 석유 및 석유 정제
- 펄프 및 제지 처리
- 동물 제품을 위한 렌더링 공장
- 타이어 및 고무 제조
- 수처리/폐수처리 공장
부식성 가스로 인해 공장에서 예상치 못한 가동 중단이 발생합니까?
- 산업 제어 제품의 고장 및 부식 관찰 결과 문서화
- Allen‑Bradley 대리점 또는 현지 영업 사무소에 문의하여 부식 분류 쿠폰으로 환경을 테스트하는 방법을 알아보십시오.
- 쿠폰을 평가한 후에는 모니터링된 영역에서 감지된 부식 수준을 나타내는 보고서를 제공해 드립니다. 이 데이터를 사용하여 환경 전반의 다양한 부식 심각도를 파악하는 열 지도를 만드십시오.
- 우려 사항이 있는 경우, 다음과 같은 모범 사례를 실천하십시오.
- 내부식성 제품을 사용하기 위해 전기 제어 부품 사양 및 장비 BOM 변경
- 판넬 설계와 설치 사양을 더욱 견고한 밀폐형/비통풍형 IP54 설계로 변경
- 공급업체가 동일한 권장 사항을 따르고 있는지 확인
- 제조업체의 권장 사항에 따라 최소 장착 간격 유지
선도적 기업
로크웰 오토메이션은 광범위한 문제 해결을 주도하고 있습니다.
로크웰 오토메이션은 오늘날의 산업 제어 시스템이 조사를 통해 부식에 더 취약한 이유를 밝혀냈습니다.
로크웰 오토메이션은 글로벌 타이어 제조업체들의 시설에서 타이어 산업의 다양한 환경 조건을 테스트하여 문제의 심각성과 광범위한 성격을 이해할 수 있었습니다.
타이어, 펄프 및 제지, 금속 및 폐수 처리와 같은 환경의 여러 당면 과제와 일반적으로 사용되는 산업 표준 테스트를 넘어 부식을 방지하는 데 필요한 것이 무엇인지 배웠습니다.
로크웰 오토메이션의 새로운 가속 테스트 프로토콜은 부식성 공장에서 발견되는 다양한 환경 조건을 정확하게 재현합니다.
가장 엄격한 산업 표준 테스트와 당사의 독점 테스트 프로토콜 결합을 통해 부식 방지를 위한 로크웰 오토메이션의 솔루션 효과를 완벽하게 이해할 수 있습니다.




운영 유지를 위한 중요한 구성요소
XT 부식성 가스 방지 기능이 내장된 PowerFlex 드라이브
XT 부식성 가스 방지 기능이 적용된 GuardLogix
공장 내 부식 방지
부식 관련 가동 중단 시간 문제 해결
열악한 환경으로부터 보호
생산성 향상 달성
부식성 가스로부터 보호
VFD는 시설에서 편리한 요소일 때가 많으며 지속적인 생산을 위해 의존합니다. 이제 로크웰 오토메이션은 XT 부식성 가스 방지 기능이 있는 PowerFlex 드라이브를 통해 부식으로 인한 초기 장비 고장 위험을 최소화하도록 도와드릴 수 있습니다.
로크웰 오토메이션은 연구를 통해 부식성 가스 환경에서 VFD의 부식으로 인한 조기 장비 고장과 관련된 가동 중단 시간을 제조업체가 줄일 수 있도록 지원하는 솔루션과 권장 사항을 개발했습니다.
모든 PowerFlex® 755TL, TR 및 TM 드라이브에 표준으로 제공되고 PowerFlex 755TS 드라이브의 옵션으로 제공되는 XT 부식성 가스 보호 기능을 통해 플랜트의 VFD에 대한 부식 영향을 방지합니다.
환경을 위한 설계
로크웰 오토메이션의 내부식성 제품은 다음과 같은 사항을 결합한 가장 엄격한 부식성 환경 테스트 프로토콜 중 하나로 테스트됩니다.
가스 황 화합물이 발생하는 산업을 위한 로크웰 오토메이션 독점 가속 부식 테스트 시리즈
ASTM B845 방법 K 가속 부식 테스트에서 업계 최대 기간인 30일 노출
인식하지 못한 문제
부식성 가스는 항상 주변에 있었습니다. 왜 지금 문제가 될까요?
로크웰 오토메이션은 타이어 환경에서 부식 관련 부품 고장을 연구하기 위해 수년간 상당한 자원을 투자했으며 다음과 같은 사항을 발견했습니다.
차세대 고밀도 패키지형 산업용 제어 제품은 기존 제품보다 부식 관련 고장이 발생하기 쉽습니다.
부식 문제는 다양한 제어제품 및 공급업체에 존재합니다. 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 제품조차도 영향을 받을 수 있습니다.
타이어 공장의 특정 대기 오염 물질이 산업 제어 제품 부품의 부식을 초래하고 있습니다.
이러한 오염 물질은 전 세계 모든 타이어 공장에 존재합니다. 그리고 타이어 공장의 모든 구역에서 다양한 수치의 오염 물질이 발견될 수 있습니다.
현행 산업 표준 가속 부식 테스트로는 타이어 공장 환경에서 발견되는 부식의 유형과 비율을 재현할 수 없습니다.
가속 부식 테스트(ASTM B845, 국제전기기술위원회 60068-2-60 및 ANSI/EIA-364-65B)에 일반적으로 사용되는 산업 표준 혼합 유동 가스(MFG) 테스트는 여러 산업 분야에서 발견되는 오염 물질에서 파생된 것입니다. 따라서 이를 기반으로 하는 테스트는 타이어 환경의 고유한 조건에서 제품 성능을 정확하게 측정할 수 없습니다.