A segurança do local de trabalho é uma questão multifacetada vital para proteger os trabalhadores, evitar interrupções da produção e alcançar excelência operacional. A Internet das coisas industrial (IIoT) é a convergência de sistemas da tecnologia da informação (TI) no nível da empresa e da tecnologia das operações (TO) no nível da fábrica para permitir que as empresas acessem dados de produção, qualidade, segurança e outros.
Os profissionais de segurança podem usar a The Connected Enterprise para aumentar a segurança, a produtividade e a lucratividade. Esses dados ajudam a aumentar a visibilidade do sistema de segurança, entender os riscos à segurança, reduzir o tempo de inatividade relacionado à segurança, avaliar o uso ou o mau uso do sistema de segurança e aumentar a conformidade.
Segurança e gestão de risco na Internet das coisas industrial
Tradicionalmente, a função de segurança é frequentemente vista como a polícia da compatibilidade em operações industriais que levam à visão de que a segurança do local de trabalho ocorre em detrimento da produtividade. Hoje em dia, saúde, segurança e meio ambiente, bem como a gestão de segurança, são frequentemente vistos como colaboradores vitais para a excelência operacional e o desempenho nos negócios. A LNS Research, empresa líder em análise de automação, oferece uma perspectiva sobre segurança e gestão de risco neste relatório técnico detalhado.
Reimagine a segurança na The Connected Enterprise
A Internet das coisas industrial está tornando a segurança produtiva
A Internet das coisas industrial pode melhorar substancialmente a compatibilidade e o desempenho em termos de segurança, fornecer informações em tempo real sobre comportamentos dos trabalhadores, compatibilidade da máquina, causas de paralisações de segurança, anomalias e tendências de segurança.
Segurança e proteção
Segurança e proteção são inseparáveis
À medida que as operações industriais ficam mais conectadas, não subestime as implicações da proteção inerentes dos riscos de segurança. Os invasores normalmente atacam os sistemas de segurança que protegem trabalhadores, equipamentos e ambientes.
Segurança e evolução da força de trabalho global
A força de trabalho global continua a evoluir. As empresas devem obter o máximo de cada trabalhador, mais jovem ou mais velho, qualificado e não qualificado, além de manter a segurança e a produtividade. Conheça as medidas que você pode tomar.