A proteção de pessoas, processos e do ambiente ao redor ainda é parte significativa de qualquer estratégia de automação. Toda aplicação industrial tem perigos e riscos e a segurança do processo é uma preocupação central de quem trabalha com indústrias de processo. Fornecemos um amplo portfólio de soluções para atender aos seus requisitos de segurança de processo únicos por meio de nossa equipe de processo e especialistas da indústria.
O sistema com instrumentos de segurança atende às normas atuais?
Existe um jeito mais fácil de manter a sua instalação segura? Sim. Temos os produtos, a experiência e o conhecimento para levar suas iniciativas de segurança para outro nível. Temos soluções expansíveis que são à prova de falhas, tolerante a falhas e que oferecem suporte à redundância modular tripla (TMR). Saiba mais sobre como essa abordagem pode funcionar em sua instalação.
Sistemas com instrumentos de segurança são essenciais para operações seguras
Há etapas fundamentais para determinar se seus sistemas atuais são aceitáveis. A primeira é identificar todas as funções instrumentadas de segurança e determinar qual nível de desempenho elas precisam ter. Isso inclui estabelecer o nível de integridade de segurança (SIL) exigido para cada função instrumentada de segurança (SIF).
Sistemas com instrumentos de segurança
Segurança funcional para processo
Guia gratuito de aplicação da IEC61511
O guia Segurança funcional de processo é uma introdução à segurança funcional de aplicações de processo e orienta na aplicação da IEC61511. Essa norma é a implementação específica para o setor de processo da norma IEC61508 que abrange a gestão de segurança de sistemas elétricos, eletrônicos e eletrônicos programáveis em todo o ciclo de vida.
- Risco e redução de risco
- Determinação de metas de SIL
- Análise de proteção - LOPA
- Verificação de SIL
Segurança de processo confiável, efetiva
Soluções para o setor de petróleo e gás
A Sensia, uma joint-venture criada pela Rockwell Automation® e a Schlumberger em outubro de 2019, tem uma equipe de engenheiros experientes que compreendem todo o processo do ciclo de vida de segurança no setor de petróleo e gás. Anos de experiência no projeto, implantação e manutenção de sistemas de segurança de processo permitem à Sensia fornecer uma solução para você operar a fábrica com eficiência sem comprometer a segurança.
A Sensia também fornece diversos serviços de engenharia para redução do risco, mantendo os projetos no prazo e no orçamento.
As soluções de segurança integrada da Sensia incluem:
- Projeto e implantação de sistemas de segurança de processo
- Segurança funcional para processo
- ICS Triplex® Suporte a produtos em obsolescência
Como atualizar seu sistema de segurança
Estratégia de modernização para atualização de sistemas de segurança
Eventos recentes nas indústrias de processo enfatizaram a importância de manter os mais altos padrões de segurança. Esses eventos têm destacado as ramificações de trabalho, ambientais e de negócios em potencial de um evento de segurança significativo. Empresas e os operadores que gerenciam suas instalações de produção exigem o mais elevado nível de segurança. Esse alto nível de segurança protege o pessoal, o ambiente e os ativos, mantendo a disponibilidade máxima e uma interrupção operacional mínima.
Acionadores para uma atualização do sistema de segurança
O caso de negócios da atualização do seu sistema de segurança
A decisão de atualizar um sistema de segurança em uma fábrica de processo nunca é fácil. As razões dessa decisão são frequentemente complexas e influenciadas por muitos fatores e partes interessadas. Os proprietários de ativos comumente enfrentam um conjunto de razões primário e um secundário para uma atualização do sistema de segurança.
Serviços de processo
Nós oferecemos uma ampla gama de serviços para ajudar a aumentar a produtividade, otimizar recursos da fábrica e melhorar o desempenho financeiro. E também a flexibilidade na entrega e suporte do sistema PlantPAx® por meio do alcance global da Rockwell Automation® e seus parceiros.
Treinamento
Se você é engenheiro, operador ou profissional de manutenção, o treinamento contínuo pode ajudar no aumento do desempenho e na transferência de conhecimento. Nós oferecemos diversas formas de treinamento, incluindo cursos personalizados, no local, virtual e padrão com instrutor.