在开发计算机上启动调试
将运行时应用程序部署到远程计算机,然后在开发计算机上启动调试过程。
先决条件
- 在开发计算机上启动调试
- 在主工具栏中,选择打开 .NET 解决方案。默认的外部代码编辑器将打开。小贴士: 我们建议使用 Microsoft Visual Studio 2022 或 Microsoft Visual Studio Code 作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。
- 在FactoryTalk Optix Studio中,将FTOptixApplication部署到目标设备:
- 在工具栏,选择运行
- 选择运行
- 如果需要,提供所需的凭据并选择确定。
- 在 Visual Studio 中,启动调试过程:
- 在Debug菜单中,选择Attach to Process。
- 将ConnectionType设置为Default。
- 将ConnectionTarget设置为执行 准备远程调试目标计算机 时获取的名称和端口。
- 选择Find,然后选择目标设备。
- 在Windows 身份验证窗口中,输入目标设备用户凭据。
- 在Available Process中,选择FTOptixRuntime.exe进程。
- 选择Attach。
调试过程将开始。要停止远程调试过程,请关闭 Remote Debugger 桌面应用程序或者停止 Visual Studio 中的调试。
提供反馈