FactoryTalk® AutoSuite 是專門為汽車產業開發的製造執行系統解決方案。AutoSuite 可整合貴企業的整體控制與業務系統,並將生產數據轉為可執行資訊。當與資料庫型內容結合使用時,AutoSuite 提供個人化選項,可幫助提升品質、降低成本、增加回應能力,並且提升整體供應鏈的上市時間。
AutoSuite 如何為您增加價值?
使用本電子書,瞭解我們的 FactoryTalk AutoSuite 製造執行系統如何使您能夠在整個企業中整合控制和業務系統。您可以將生產數據轉化成可執行資訊。您的員工可以透過將 AutoSuite 與資料庫型內容相結合來量身訂做個人化解決方案,進而快速輕鬆地實現最佳化的價值。
隨著汽車製造商擁抱彈性,製造執行系統崛起
許多軟體工具支援向更大彈性的轉變,包括製造執行系統 (MES)。這些工具為分析提供即時資料,也有助於使生產線更加彈性。
實現智慧營運
瞭解廣汽汽車集團股份有限公司 (GAC MOTOR) 在部署 FactoryTalk AutoSuite 製造執行系統時,如何以全面和整合的方法幫助其實現智慧營運。