把活在當下忘了吧。抓住機會進行監督查看!FactoryTalk® View Site Edition (SE) 透過對個生產線和流程生產狀態的全面瞭解了整,讓您可以從單一操作員工作站到分散式伺服器端/使用者端、多使用者應用程式,在各個層級監控製造。FactoryTalk View Site Edition 提供準確的操作即時視圖,同時符合多個厲害關係人的要求,包括工程、維護、操作與生產資訊科技 (IT)。
FactoryTalk View SE 提供關鍵的透明度
我們洩露了秘密。深入瞭解這一強大、可擴展的視覺化解決方案的特性和優勢如何為您提供可靠的功能。
FactoryTalk View SE 滿足了現代人機介面的要求——將人們與人們工作所需的資訊連接起來。借助生產硬體和軟體整合、允許操作員存取所需資訊的工具以及對新技術的支援,FactoryTalk View SE 可以提供做出更快、更好決策所需的資訊。從單一工作站到複雜的分散式系統,FactoryTalk View SE 是經過測試的解決方案,具有所需的彈性。
您的學習興趣是什麼?
無論是大的、小的還是介於兩者之間,都可以利用豐富的資源來幫助您最大限度地取得成功。
FactoryTalk View SE 可以解決人機介面問題
到展示和講述的時間了。瞭解我們的兩個客戶如何使用 FactoryTalk View SE 和其他解決方案來協助解決他們在網路資安和生產力方面的挑戰。
使用 ThinManager 擴展 FactoryTalk Site Edition
使用 Thin Client 部署和管理人機介面
ThinManager® Thin Client 軟體提供多個資料來源、使用者存取權限和行動裝置部署的集中、安全配置和管理。將 FactoryTalk View Site Edition 與 ThinManager 結合,提供最強大的整合式 Thin Client 型人機介面系統。
在您選擇的平台上執行人機介面軟體
探索解決營運中的挑戰的新方法
當然,您可以用所有傳統方式查看營運資訊,但在當今時代,我們必須要更快、更智慧地工作。有時,這意味著您需要突破常規,尋找創造性的方法來提高生產力水準。一種方法是確保您的決策是基於最相關和最及時的資料。離資料越遠,資料的價值就越低。瞭解如何將控制和人機介面結合在一個位於應用程式邊緣的裝置中,並提供更有價值的資料和更安全的機器。
FactoryTalk View SE 的新增功能
需要關於在 FactoryTalk View SE 過往和目前版本中推出之關鍵功能的詳細資訊嗎? 答案就在這裡!
RSView32 到 FactoryTalk View 現代化
是時候邁出這一步了!
儘管我們非常希望美好的事情永遠持續下去,但變化不可避免地會發生,尤其是當涉及到技術時。對於你們中的一些人來說,RSView® 32 是你們 20 多年來營運成功的基石。但是,現在是時候使用 FactoryTalk View 了!為什麼? 因為現在,比以往任何時候,我們被要求要應該少花錢多做事;我們必須更智慧地工作。
瞭解從 RSView32 HMI 到 FactoryTalk View 的現代化如何使您能夠獨一無二地將工程、維護、生產資訊技術和營運結合起來,以建立新的商業價值。
一次直接了當的軟體購買體驗
透過軟體訂閱為您節省時間、金錢並減少困惑
商業和工業市場對訂閱型軟體的需求正在加速增長;而且這種變化的速度不會減緩。我們接受這些變化,並在這裡協助您迎接這種新的經商模式。
準備好訂購您的軟體了嗎?
連結最佳合作夥伴
尋找合作夥伴,協助您設計、建置和維護更好的解決方案
我們的解決方案和支援供應商的全球生態系統,可以幫助推動數位工程工作的速度和成功。合作夥伴方案成員是由各家頂尖公司組成,具有交付各種產品或服務的經驗,可以與我們的解決方案配合,並採取協作方式,幫助您簡化專案實施並從投資中獲得最大價值。
為您推薦