La sicurezza nelle organizzazioni non riguarda solo la salute e la tutela dei lavoratori, ma comprende anche la conformità, la gestione dei rischi, lo sviluppo della forza lavoro, l'efficacia della catena logistica e la produttività. Scoprite come le migliori risorse di ogni reparto collaborino per raggiungere gli obiettivi aziendali.
Importanza commerciale della sicurezza
La disponibilità di programmi di sicurezza efficienti contribuisce a ottimizzare la produttività e proteggere lavoratori, macchine, reputazione e ambiente. Le aziende con prestazioni ottimali che attribuiscono un'importanza strategica alla sicurezza registrano un'efficienza globale delle apparecchiature nettamente superiore, minori fermi macchina imprevisti e meno della metà degli infortuni rispetto alle aziende con prestazioni medie.
Sicurezza e produttività sul lavoro
Le aziende con prestazioni migliori utilizzano una combinazione di soluzioni di sicurezza integrate e nuovi standard internazionali per ottimizzare la produttività e il tempo di disponibilità. Scoprite come ridurre al minimo i fermi macchina associati alla sicurezza che ostacolano la produttività.
Sicurezza nell'era dell'Industrial Internet of Things
Le operazioni industriali sono sempre più connesse e richiedono quindi alle organizzazioni di effettuare investimenti significativi per la protezione di persone, macchine e processi. Le implicazioni dei rischi per la sicurezza, inoltre, sono troppo spesso trascurate. Scoprite come un programma integrato può aiutare a valutare, gestire e mitigare i rischi in una Connected Enterprise.
Gestione dei rischi
Protezione di persone, ambiente e marchio
La sicurezza dei lavoratori, la qualità dei prodotti e l'obsolescenza delle macchine rappresentano sfide continue. Al tempo stesso, le minacce alla sicurezza possono arrestare i sistemi di controllo, generare nuovi rischi per la sicurezza e mettere a repentaglio la proprietà intellettuale.
Incorporare la gestione dei rischi nella strategia di una Connected Enterprise può aiutare a superare queste sfide e a proteggere sia gli asset sia il marchio aziendale.