Sapete quanto sia importante costruire macchine veloci e flessibili per un’ampia base di clienti. La vostra sfida è trovare un equilibrio tra l’esigenza dei clienti di massimizzare l’efficienza e i loro vincoli di budget e tempo. Le nostre soluzioni hardware e software possono aiutarvi in questo compito.
Abbattimento delle barriere di produttività mediante emulazione e simulazione
In quanto costruttori leader di macchine per la produzione e l’assemblaggio, dovete costantemente rispondere alle nuove esigenze dei clienti, mentre cercate di ottimizzare le vostre operazioni interne. Gli utilizzatori finali si rivolgono a voi per trovare sistemi che non solo migliorino la durata dei cicli, ma riducano anche gli scarti e aumentino il rendimento. Inoltre, i vostri team tecnici sono sempre alla ricerca di nuovi modi per essere più produttivi e per far partire i progetti più velocemente.
È qui che entra in gioco la progettazione digitale. Le nostre soluzioni possono aiutarvi a creare macchine flessibili in grado di rispondere alle esigenze dinamiche di produzione, aumentando al contempo la produttività di progettazione e ingegneria per i vostri team.
Funzionalità come l’emulazione digitale e la simulazione consentono di eseguire test e iterazioni in un ambiente virtuale, dove i cambiamenti significativi di progettazione sono molto meno costosi. È possibile vedere quali modifiche di controllo e configurazione sono necessarie per ottimizzare l’efficienza globale delle apparecchiature prima di implementarle fisicamente nel mondo reale. Inoltre, è possibile dimostrare che la soluzione completa soddisfa le specifiche dell’utilizzatore finale prima della costruzione, il che riduce i rischi e porta a maggiori vantaggi per tutti.
- Migliorate la soddisfazione dei clienti collaborando con i potenziali clienti durante la fase di preventivo
- Riducete tempi e costi spostando importanti attività di programmazione dei controlli all’inizio del progetto
- Aumentate l’efficienza della messa in servizio diagnosticando e risolvendo i problemi in anticipo ed eliminando i controlli ridondanti come il controllo I/O
- Testate e validate vari scenari di produzione di sistemi online prima di metterli in funzione
- Formate i team in modo più efficiente testando qualsiasi scenario tramite un ambiente virtuale
In che modo gli OEM di produzione e assemblaggio si concentrano sul futuro?
Ottimizzazione digitale
Lavorate in modo più intelligente in un ambiente virtuale e progettate macchine che sfruttano la potenza dei dati
Flessibilità e modularità
Fornite sistemi che si adattano in modo efficiente alle esigenze di produzione dinamiche
Macchine intelligenti e sostenibili
Utilizzate i dati per ottimizzare i processi e promuovere la sostenibilità
Miglioramento del vantaggio competitivo
Scoprite in che modo le nostre tecnologie hardware e software possono aiutarvi a promuovere l’innovazione nei vostri processi, ad adattarvi alle nuove richieste dei clienti, a migliorare le vostre soluzioni e a fornire valore differenziato.
Scoprite le nostre soluzioni di produzione e assemblaggio in azione
I principali OEM di produzione e assemblaggio stanno ridefinendo le prestazioni delle macchine
I costruttori di macchine per la produzione e l’assemblaggio più innovativi si affidano alla tecnologia Rockwell Automation per ottenere risultati e raggiungere il successo. Scoprite come le nostre soluzioni possono aiutarvi a progettare in modo più intelligente, ottimizzare i processi, promuovere l’innovazione e aumentare la redditività.