Massima affidabilità e riduzione dei costi totali
L'obiettivo di ogni fornitore di energia è produrre elettricità a costi ridotti e in modo affidabile.
Nonostante l'invecchiamento degli asset, è necessario migliorare l'efficienza operativa. Inoltre, bisogna gestire le nuove normative ambientali. E tutto questo con un numero sempre minore di risorse e di lavoratori esperti.
Rockwell Automation ha la tecnologia e le soluzioni adatte a ridurre i potenziali rischi associati a tali sfide. Possiamo aiutarvi ad adattarvi al mutevole panorama della produzione di energia elettrica attraverso un ampio portafoglio che:
- Migliora l’efficienza
- Ottimizza l'operatività dell'impianto
- Riduce le emissioni
- Evita i tempi di fermo non pianificati
- Assicura costi totali di esercizio più bassi
Offriamo soluzioni che integrano controllo dei processi, controllo motori, sicurezza e informazioni in un'architettura aperta e modulare. Ciò fornisce un controllo completo a livello di impianto per la produzione di energia convenzionale o rinnovabile.