Sfruttate una soluzione di controllo da un unico fornitore per catturare e convertire l'energia fotovoltaica con più efficacia, affidabilità, efficienza e a costi ridotti.
Soluzioni affidabili per l'efficienza dei parchi fotovoltaici
Massimo tempo di disponibilità, minori costi di manutenzione e tempi di ingegneria ridotti
Offriamo tecnologie che consentono di catturare e convertire l'energia fotovoltaica in modo affidabile ed efficiente, per mantenere bassi i costi. I nostri team di tecnici e di sistema aiutano gli sviluppatori di energia fotovoltaica ad accelerare la produzione di energia. Inoltre, aiutano a far funzionare il sito in modo più efficiente, rendendo la produzione di energia fotovoltaica un'alternativa più redditizia.
Sistemi di automazione per centrali solari
Sistemi di automazione per centrali elettriche fotovoltaiche
Che vogliate aggiornare o sostituire il vostro sistema di controllo, vi aiuteremo a migrare a un sistema di controllo moderno. Il nostro sistema di controllo distribuito PlantPAx® permette di integrare controllo di processo, controllo motori e controllo di sicurezza garantendovi maggiore efficienza. Grazie a soluzioni integrate, potrete ottenere elevata disponibilità, affidabilità e costi di esercizio ridotti. Le nostre soluzioni sono state ideate per trarre il massimo valore dai vostri sistemi.
Sistema SCADA per centrali elettriche
Le nostre soluzioni software di visualizzazione e informazione collegate all'architettura di rete consentono di monitorare le operazioni in tempo reale. Queste soluzioni includono:
- Soluzione SCADA per monitorare e generare report per parchi solari e processi di bilanciamento dell'impianto
- Report SOE per fornire accurate sequenze di allarmi e ridurre i tempi di ricerca guasti
- Soluzioni per la rete, tra cui servizi di consulenza per NERC CIP, per aiutare a valutare, progettare, implementare, controllare e gestire l'infrastruttura di rete
Prodotti e servizi correlati
Centrale elettrica fotovoltaica a concentrazione di Godawari
Sistema DCS di PlantPAx per controllare la centrale termoelettrica CSP (sistema a concentrazione solare)
Lauren-Jyoti ha costruito una nuova centrale elettrica fotovoltaica a concentrazione, con una potenza di 50 MW, per Godawari Green Energy nel Rajasthan, India. La centrale sarà uno dei primi impianti termoelettrici per servizi di pubblica utilità avviati in India. È un'iniziativa del governo indiano che ha lo scopo di incentivare la crescita dell'energia fotovoltaica a 20.000 MW entro il 2020. Rockwell Automation fornirà un sistema di controllo distribuito PlantPAx per la centrale elettrica con pannelli di controllo locale del campo solare.