Scoprite la tecnologia delle macchine più innovative
I clienti desiderano sempre più scelta e prodotti personalizzati. Al fine di soddisfare la domanda, i sistemi devono essere flessibili e rispondere in modo rapido alle esigenze produttive. Tutto ciò è possibile grazie alla tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti. Sezioni di guide curve o diritte possono essere composte in infinite combinazioni in modo da adattarsi ai vostri requisiti di spazio e progettazione. I layout sono configurati a partire da un set standard di building block e possono essere adattati o espansi nel tempo, consentendovi di progettare il vostro sistema ideale. Una volta costruito il sistema, le eventuali conversioni possono essere eseguite con estrema semplicità selezionando un altro profilo di movimento configurato tramite software.
Volete ridurre i colli di bottiglia e incrementare la produttività? Ciascun carrello del sistema possiede un proprio asse di movimento controllato. Ciò significa che i carrelli possono accelerare o rallentare autonomamente a seconda della posizione occupata dagli altri carrelli nel sistema. Viene monitorato anche il tipo di materiale movimentato dal carrello, pertanto non è necessario rallentare il sistema per lo smistamento. Il risultato? Movimentazione fluida che gestisce i prodotti in modo più efficiente che mai.
Tutti i motori e i carrelli hanno un grado di protezione IP65 e possono funzionare in sinergia o indipendentemente per gestire i diversi carichi, il che li rende una scelta perfetta per un’ampia varietà di applicazioni. I sistemi possono essere acquistati come unità completamente assemblate, come componenti singoli o come combinazione di parti personalizzate e standard in base alle specifiche esigenze.