結果
ウィットモア社は、ダウンタイムなしで20以上のミキサすべてを自動化することができ、その後、モータ制御および充電システムの自動化に移行しました。完全に自動化された統合制御および情報システムの実装以来、ウィットモア社は、新しいプロセスが手動手順に取ってかわり、人的エラーをほぼなくすことができたため、製品のバリエーションを大幅に削減しました。
リチウムベースのグリースだけの場合、ウィットモア社は生産能力を28%向上させることができ、年間150バッチを追加し、サイクルタイムを平均9時間短縮しました。
新しいシステムは、コストや材料の使用量など、作業指示のばらつきを最小限に抑え、歩留まりを注意深くモニタおよび制御します。
マイヤー氏は次のように述べています。「このシステムにより、ウィットモアは潤滑油業界の生産技術の最前線に立つことができます。さらに重要なのは、私たちの生産方法が科学と多くの幸せなお客様にまで及んでいることです。」
ウィットモア社のエンジニアは、ITチームと協力して、新しいエンタープライズ・リソース・プランニング(ERP)とオートメーションシステムを統合しています。オートメーションシステムがERPと完全に統合されると、ウィットモア社は、リアルタイムの在庫管理やレポートの増加など、さらに多くのメリットを期待しています。
上記の結果は、ウィットモア社がロックウェル・オートメーションの製品およびサービスを他の製品と組み合わせて使用した場合に固有のものです。特定の結果は、他のお客様によって異なる場合があります。
Allen‑Bradley, ControlLogix, FactoryTalk, Integrated Architecture, IntelliCENTER, PartnerNetwork, およびVantagePointは、Rockwell Automation Inc.の商標です。