경제 불확실성이 커져가는 상황에서 아시아 태평양 지역이 글로벌 생명공학의 허브로 도약하고 있습니다. 한편으로는 기술 도입, 지속적인 혁신 및 유망한 연구 개발 (R&D) 투자가 이뤄지고 있고, 다른 한편으로는 민간 자금 유입과 정부 보조금이 증가하면서 이 지역 생명공학 기업들의 기술 발전에 도움을 주고 있습니다.
인더스트리 4.0과 스마트 제조는 글로벌 산업 환경을 재편하고 있습니다. 자동화는 기존 산업과 디지털 트랜스포메이션 간의 역동적인 상호 작용에서 가장 영향력이 큰 역량 중 하나로 부상했으며, 고유한 시장 요구에 기반해 최첨단 기술의 도입을 촉진함으로써 지역 생태계를 강화하고 있습니다.
새로운 패러다임인 Bioprocessing 4.0-4.2는 모든 첨단 기술을 결합하여 효율성, 규정 준수 및 생산성을 높임으로써 생명공학 생태계에 혁명을 불러 일으키고 있습니다.
시간과 비용이 많이 드는 신약 개발의 특성을 인지하고, 유망한 신약의 식별을 가속화하고 병리학 및 진단 영상 분야에서 응용 분야 전반에 걸쳐 보편성을 활용하기 위해 많은 생명공학 기업들이 AI와 같은 기술에 눈을 돌리고 있습니다. 예를 들어 화이자(Pfizer)는 공급망 관리, 제조 및 임상 시험 등 운영의 다양한 측면에서 AI 및 머신 러닝을 구현하여 효율성을 크게 개선하고 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있게 되었습니다.
팬데믹에 이어지는 차세대 산업 혁명은 보다 인간 중심적인 접근법을 도입하고, 지속 가능성과 탄력성에 더 많은 관심을 둘 것입니다. 로크웰 오토메이션과 Advanced Regenerative Manufacturing Institute(ARMI)의 협력은 고객이 생명과학 분야에서 이러한 새로운 추세를 도입할 수 있도록 지원하는 생태계를 구축하는 것을 목표로 합니다. 이 파트너십은 '자동화에서 자율성으로’ 향하는 길과 미래의 산업 근로자를 위한 기량 개발에 초점을 둔, 기술의 미래에 대한 로크웰 오토메이션의 비전과 일치합니다.
생명공학 제조 페이지에 방문하시면, 아시아 태평양 지역의 생명공학 생태계를 더욱 성장시키고 성공으로 이끄는 데 로크웰 오토메이션이 어떤 도움을 주고 있는지 자세히 확인하실 수 있습니다.