Com décadas servindo operações de mineração, a Rockwell Automation entende profundamente o desafio do setor de equilibrar o uso de equipamentos antigos, ao mesmo tempo em que se moderniza para aumentar a eficiência, a cibersegurança e a segurança do trabalhador. Nossa cobertura global e serviços de segurança gerenciados ou baseados em projetos para operações de mineração estão ajudando o setor a superar esses desafios. Leia e veja como estamos alcançando uma modernização segura no setor de mineração.
Segurança industrial moderna para operações de mineração
Tornando sua mina conectada segura
Com anos de investimentos em infraestrutura antiga, o setor de mineração geralmente se move mais lentamente para operações digitais do que outras indústrias verticais. No entanto, a modernização está acontecendo, equilibrando operações obsoletas e digitais e trazendo benefícios poderosos para organizações de minas conectadas.
A transformação digital segura na mineração requer proteção de força industrial, desde avaliações de risco e vulnerabilidade, projeto de rede e monitoramento contínuo de ameaças até resposta a incidentes e treinamento de conscientização de segurança dos funcionários. A Rockwell Automation permite que você comece do jeito que está e com o que mais precisa.
Não sabe por onde começar? Podemos ajudar a planejar, construir e implantar soluções seguras de operações de mineração digital em vários locais. Podemos atualizar sistemas obsoletos para se conectar com segurança para cumprir objetivos como operações de mineração autônomas e transporte autônomo, arquitetando as defesas de rede corretas e fornecendo serviços de detecção de ameaças contínuos para redes, trabalhadores e equipamentos mais protegidos.
O valor das zonas de rede e segmentação
Crie e fortaleça perímetros em torno dos segmentos de rede IACS para proteger sistemas empresariais críticos
O zoneamento segmenta as redes IACS em domínios menores com perímetros protegidos, como firewalls e controles de acesso aprimorados. O zoneamento cria limites fortes e ajuda a reduzir o risco de comunicações não autorizadas, além de conter brechas de segurança. Uma arquitetura típica de zoneamento inclui uma zona de área, zona industrial, zona industrial desmilitarizada (IDMZ) e zona empresarial.
O modelo de zoneamento lógico Converged Plantwide Ethernet (CPwE) usa padrões da indústria para organizar as funções de todo o local em níveis, incluindo o Modelo Purdue para Hierarquia de Controle e Integração do Sistema de Controle Corporativo ISA 95; e zonas funcionais/de área de segurança, incluindo IEC-62443 (anteriormente ISA99) Segurança de Sistemas de Controle e Automação Industrial (IACS), Segurança de Sistema de Controle Industrial (ICS) NIST 800-82 e Práticas Recomendadas DHS/INL/ICS-CERT.
A Rockwell Automation tem anos de experiência oferecendo suporte de segurança para operações de mineração. Podemos orientá-lo na implementação de uma arquitetura de rede IACS segura.
Avaliação da postura de cibersegurança em organizações de mineração
Descubra lacunas críticas e crie os planos de reparação corretos
As avaliações de cibersegurança são uma etapa crítica na descoberta de exposições a riscos e na formulação de um programa de segurança eficaz. Avaliações profissionais podem mostrar segmentação de rede deficiente; identificar todos os ativos conectados à rede; revisar os recursos de correção de TO, segurança da cadeia de fornecimento e níveis de treinamento de funcionários; realizar testes de penetração; avaliar os planos de resposta e recuperação e outras etapas importantes.
Oferecemos diversas avaliações de cibersegurança industrial, incluindo avaliações de vulnerabilidade, análises de lacunas, avaliações de risco e auditorias de segurança. Entre em contato conosco para saber como avaliações como essas podem melhorar a cibersegurança em organizações de mineração.
Obtenha informações antecipadas sobre as áreas de melhoria da cibersegurança com uma autoavaliação de cibersegurança da Rockwell Automation. Essa ferramenta rápida e gratuita avalia mais de 20 dimensões, compara suas respostas com outras organizações por setor e fornece recomendações de alto nível sobre as etapas de correção para fechar brechas.