O teste de penetração é o processo de descobrir vulnerabilidades e, em seguida, sinalizá-las quanto a facilidade de ataque e nível de dificuldade. Nossos especialistas em cibersegurança são bem treinados no uso das mesmas ferramentas e sistemas usados por hackers mal-intencionados. Para identificar suas vulnerabilidades, lançamos intencionalmente ameaças em sua empresa para tentar acessar sistemas de computador, aplicativos, redes ou outros ativos vitais.
Reconstruindo Redes de Operações Industriais Seguras e Protegidas
O risco de incidentes cibernéticos cresce significativamente a cada ano
Os esforços de transformação digital estão proliferando novos caminhos de ataque com conexões externas a serviços em nuvem, fornecedores e trabalhadores remotos. Os dispositivos IoT estão introduzindo novas vulnerabilidades em sistemas de controle críticos à medida que eles convergem. As empresas industriais tornaram-se os principais alvos de ransomware e ataques sofisticados em infraestruturas críticas.
Embora algumas empresas industriais tenham investido em defesas cibernéticas de TO, a maioria delas foi criada para o ambiente de ameaças do passado. A transformação digital e os ataques avançados exigem estratégias ativas de cibersegurança que incluam as pessoas, os processos e as tecnologias para apoiar a detecção e resposta rápidas a qualquer comportamento suspeito. Também precisamos de sistemas de defesa mais automatizados que possam detectar ataques precocemente e fora dos domínios comuns e em ambientes operacionais.
Nossos guias de projeto e implementação incluem arquiteturas de referência voltadas para toda a fábrica, testadas, validadas e documentadas. Os documentos apresentam uma base para ajudar a reduzir o risco e implantar com sucesso as tecnologias mais recentes otimizadas para engenheiros de TO e TI.
Protegendo os sistemas TO agora; não depois
A aplicação de defesas inteligentes em redes convergentes é fundamental para a sobrevivência da TO
As ameaças à segurança não dão trégua. Elas continuam a evoluir tanto quanto as indústrias mudam suas práticas de segurança ou implementam novas defesas. Suas estratégias para se manter seguro também devem evoluir.
A vastidão das ameaças de segurança de hoje combinadas com não saber como, quando ou onde um ataque ocorrerá, pode ser amedrontadora. As abordagens descritas aqui o colocarão de acordo com as melhores práticas do setor para proteger sua propriedade intelectual, além de ajudá-lo a proteger suas instalações críticas, ativos, funcionários e vantagens competitivas.
Embora a Indústria 4.0 e a transformação digital sejam conceitos que a maioria da indústria conhece, agora existe a percepção de que adotá-los pode ser a chave para sobreviver ou não. A aceleração da automação digital e dos sistemas de nuvem conectados, vinculados à IoT nas fábricas, é essencial para uma empresa em termos de cumprimento dos compromissos ambientais, sociais e de governança (ESG) e entrega de lucratividade nos negócios tradicionais, ao mesmo tempo em que adota tecnologias disruptivas e de rápida evolução e o consumidor muda para produtos e sistemas sustentáveis.
Como e por que reforçar a cibersegurança para produção inteligente
Proteja toda a sua empresa contra ameaças novas, mais inteligentes e cada vez maiores
Na era da Indústria 4.0, houve uma adoção crescente de tecnologias de manufatura inteligente por organizações que buscam melhorar sua eficiência de manufatura. Embora isso tenha proporcionado maior produtividade a custos mais baixos, também introduziu novos vetores de ataque que podem ser explorados por atacantes que buscam se firmar ou se mover por dentro das instalações de produção inteligente.
Os sistemas de produção inteligente são projetados para serem isolados da rede corporativa e do mundo externo. No entanto, os atacantes estão usando métodos novos e não convencionais para comprometer os sistemas.
O crescente uso de tecnologias amplamente disponíveis em sistemas de controle industrial e o crescimento de empresas mais conectadas e habilitadas para informações aumentam de forma inerente os riscos de segurança e, com eles, as responsabilidades dos provedores e usuários de sistemas de controle.