Uma nova força motriz: “Sonhos elétricos” automotivos
O futuro dos veículos elétricos é particularmente brilhante
Para capturar a promessa de um mercado crescente de veículos elétricos, os fabricantes de automóveis devem adotar uma abordagem de fabricação mais conectada e intensiva em dados para otimizar a produção de veículos elétricos e satisfazer a demanda.
Os benefícios são claros. Por exemplo, uma abordagem Connected Enterprise® ajudou um fabricante automotivo global a atingir uma redução de 70% no tempo de parada não programada de segurança e permitiu que outro melhorasse o desempenho dos negócios. Melhor integração de dados – além de dados mais acessíveis e acionáveis – também são fundamentais para o sucesso dessas abordagens.
Além da demanda do mercado por novas configurações de veículos e da demanda por novos dados e conexões para operações mais eficientes, a demanda por maior proteção de cibersegurança anda de mãos dadas. Para evitar violações, interrupções e tempo de parada não programada, as soluções de cibersegurança automotiva devem incluir defesas como redes segmentadas, inventários de ativos de base de instalação frequente ou contínua, monitoramento de ameaças 24 horas por dia, 7 dias por semana e outras medidas de segurança.