Quão fortes são suas defesas contra atacantes avançados ou o mais recente ataque a um estado-nação? A Rockwell Automation oferece etapas já testadas para descobrir falhas de segurança, incluindo serviços de avaliação de vulnerabilidade, teste de penetração, varredura de vulnerabilidade de rede, auditorias de inventário de ativos e muito mais. Uma avaliação de vulnerabilidade profissional fornece uma visão clara do que deve ser abordado e ajuda você a planejar e priorizar os recursos de segurança.
Quão fácil é violar sua infraestrutura?
O que era verdade ontem provavelmente já mudou
A jornada para melhorar a postura de segurança industrial de uma organização pode parecer complexa e por um bom motivo. Com muitas metodologias, padrões industriais e tecnologias diferentes disponíveis no mercado, os próximos passos podem não ser muito claros. Além disso, novas vulnerabilidades são continuamente identificadas.
Você pode se perguntar: "Por onde começamos?”
Uma maneira de começar essa jornada é usando serviços de avaliação de vulnerabilidade. Quando usadas apropriadamente, as avaliações são uma maneira eficaz de saber o que está em sua rede, testar se os funcionários de sua organização têm alta ou baixa suscetibilidade a golpes, avaliar controladores e redes de comunicação e muito mais.
Com nossa vasta experiência em automação industrial e em requisitos modernos de cibersegurança industrial na Rockwell Automation, não perdemos tempo em encontrar e priorizar vulnerabilidades de segurança, que podem ser priorizadas e corrigidas. Podemos até fazer certas avaliações remotamente.
Você é tão forte quanto seu elo mais fraco
Certifique-se de que as práticas de segurança acompanhem a transformação digital
À medida que conectamos as cadeias de fornecimento, demanda e design, criamos dependências multi-organizacionais. E essas cadeias são tão fortes quanto seu elo mais fraco.
As indústrias menores são especialmente vulneráveis sem uma equipe dedicada de cibersegurança. Mas mesmo grandes empresas com equipes de profissionais de segurança enfrentam riscos. E os padrões internacionais geralmente abordam esses riscos de maneiras diferentes, aumentando a confusão.
Mesmo quando uma empresa é proativa em relação à cibersegurança, sua cadeia de fornecimento pode não ser. Por exemplo, uma grande cadeia global de varejo foi violada por meio de um fornecedor terceirizado, expondo as informações de 41 milhões de titulares de cartão de crédito e custando ao varejista milhões de dólares em acordos.
Uma avaliação de vulnerabilidade de rede, avaliação de risco da cadeia de fornecimento, teste de penetração e aplicação dos padrões corretos para sua situação e local específicos são algumas das maneiras pelas quais os especialistas da Rockwell Automation ajudam a identificar o que é necessário para reduzir efetivamente os riscos em seu ambiente.