As soluções e os softwares automatizados para cervejarias foram projetados para reduzir o tempo gasto na gestão de equipamentos e processos para que você possa se concentrar na arte da criação de cervejas.
Acompanhe as demandas do mercado
Aumente a capacidade e a eficiência operacional sem aumentar os custos
Como fabricante de cerveja, seu foco principal é a produção de cervejas de alta qualidade para atender a solicitações do cliente. Há muitas pressões competitivas para a administração de uma cervejaria rentável e produtiva. Qualidade consistente, aumento da rentabilidade e redução do tempo de produção e dos custos são apenas algumas dessas pressões. Para ter uma cervejaria melhor são necessários processos flexíveis e uma melhor visão de seus processos.
Conhecemos os desafios enfrentados diariamente pela indústria cervejeira. Nosso foco na otimização da produção de cervejas aborda todas as fases de sua operação. Esse foco ajuda você a cuidar do custo, da qualidade e da flexibilidade para atender à demanda, desde o manuseio dos grãos até o tratamento de resíduos e o envasamento.
FactoryTalk® Brew e FactoryTalk® Craft Brew
Solução modular de cervejaria projetada para as necessidades de cervejarias de grande porte
Como uma cervejaria maior, você se dedica à qualidade e procura oportunidades para gerar eficiência. O FactoryTalk® Brew™ é uma solução modular para cervejaria projetada para conectar sistemas e fornecer informações práticas. Essa conectividade permite que você:
- Acesse dados em tempo real nos processos de fabricação de cerveja
- Compare o desempenho em todas as fábricas
- Gerencie o consumo de energia
- Escale a produção rapidamente
Programa aplicativo modular de fábricas de cerveja projetado para microcervejarias e pubs de cerveja
Seu crescimento contínuo exige uma operação mais expansível para fornecer qualidade e sabor consistentes. A solução FactoryTalk® Craft Brew é ideal para iniciar a automação com o mínimo necessário de instrumentação ou pessoal.
A interface intuitiva e personalizável permite que você mantenha um papel ativo no processo. Esta solução flexível também ajuda a aumentar a rentabilidade e reduzir o tempo de produção.
Soluções inteligentes para cervejarias permitem percepções
A cervejaria Full Sail usa a inteligência de produção
Recursos de cervejaria atualizados para um sistema de filtragem de mistura totalmente automatizado, em rede, e um menor tempo de ciclo da cerveja, com mais qualidade. O sistema habilitado para informação fornece informações em tempo real que permitem à Full Sail Brewing ter mais controle de seus processos. Esse sistema aprimorou a qualidade das cervejas. A mudança para um sistema cervejeiro mais automatizado reduziu o tempo de ciclo em 50% e aumentou a capacidade em 25%. A Full Sail também reduziu o consumo anual de água em 3,8 milhões de litros, aumentando suas metas de sustentabilidade.
Faça cerveja da mais alta qualidade
Soluções de cervejaria expansíveis para sabor consistente e maior rentabilidade
Aumente facilmente a capacidade sem afetar seus sabores únicos que agradam os clientes. Seja para fazer cinco barris ou um milhão, é necessário atingir qualidade consistente, aumentar a rentabilidade e reduzir o tempo de produção e os custos para conduzir uma cervejaria rentável e produtiva.
Oferecemos soluções de cervejaria flexíveis, expansíveis e econômicas que ajudam você a aumentar a capacidade e a eficiência operacional. Descubra como a interação intuitiva e fácil de configurar com seu processo de brassagem pode reduzir o tempo gasto com equipamentos, gerenciamento de processo e receitas.
Cervejaria aumenta a capacidade em 50%
Implementação do sistema de automação de processo virtualizado para atender à demanda
A Sleeman Breweries, terceira maior cervejaria do Canadá, teve que aumentar a capacidade de produção para atender ao crescimento da demanda do consumidor. O outro desafio que tiveram foi evitar os altos custos da construção de uma fábrica nova. Com o suporte da McRae Integration, a Sleeman Breweries implementou um sistema de automação de processo virtualizado baseado no SDCD PlantPAx® com software Meridian BrewSoft. Em duas semanas, a cervejaria aumentou a capacidade de produção em 50%.
Soluções de controle e automação em cervejarias
Soluções para atender a demanda, manter a qualidade e reduzir custos
Oferecemos soluções em toda a cervejaria, do recebimento de matérias-primas até a produção, o envasamento e o envio. Um sistema de controle habilitado para informação fornece visibilidade em todas as áreas de produção na fábrica.