Quando se trata de fabricação de bens de consumo embalados e alimentos e bebidas, a qualidade é fundamental. Os fabricantes devem fazer tudo o que puderem para garantir que seus processos estejam em conformidade com os requisitos de segurança alimentar, regulatórios e de rastreabilidade. Ficar aquém de qualquer uma dessas áreas pode resultar em um processo de recall caro.
O FactoryTalk® CPGSuite® preenche a abertura entre negócios e fabricação e, como resultado, oferece confiança na rastreabilidade e qualidade e na aplicação do processo durante a fabricação em fator de escala.