Diga adeus às planilhas manuais e em papel e dê as boas-vindas à máxima eficiência, produtividade e visibilidade! O Sistema de execução de manufatura (MES) Plex é a única plataforma de produção de SaaS baseada em nuvem de instância única e multilocatário que opera em escala. Isso permite um ecossistema de produção comum compatível com uma fonte de dados única e em tempo real. Ele pode vincular a produção e o inventário à qualidade com rastreabilidade detalhada e de ponta a ponta. Com o Plex, você pode conectar pessoas e sistemas, automatizar processos, rastrear dados de ponta a ponta, além de capturar e analisar informações como nunca visto antes.
Como uma solução de nuvem pode transformar suas operações?
![Pessoa de capacete, visualizando a tela de um computador exibindo engrenagens](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Person-at-Computer-with-Hard-Hat-2_Black-1.90.png)
Promova mais visibilidade
Reúna dados precisos e em tempo real sobre materiais e rastreabilidade para garantir que sua produção esteja sempre funcionando sem problemas.
![Mão com o polegar para cima](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Thumbs-Up_Black-1.90.png)
Corte custos
Simplifique as operações para reduzir o tempo necessário para fabricar cada produto, diminuir o tempo de parada não programada e minimizar o desperdício.
![Seta subindo em um gráfico de dados](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Arrow-Performance-Data_Black-1.90.png)
Aumentar a produtividade
Coreografe os processos de produção diretamente do plano de controle para reduzir os tempos de ciclo e melhorar a eficiência. Elimine erros de processos manuais com o controle do operador sem papel.
Principais recursos: assuma o controle do seu chão de fábrica
O Sistema de execução de manufatura Plex é uma solução de software de fabricação abrangente que fornece gestão de produção em tempo real e sem papel para promover a compatibilidade, a qualidade e a eficiência de toda a empresa.
Com o Sistema de execução de manufatura Plex, você assumirá o controle do seu chão de fábrica com uma visão abrangente de todo o seu ciclo de vida de produção e conectividade total ao seu ERP. Você automatizará tarefas facilmente, ajudará a prevenir erros, aumentará a qualidade em linha e sincronizará a gerência com o chão de fábrica. O resultado? Menos riscos, mais qualidade, clientes mais felizes e resultados finais mais vantajosos.
O MES Plex oferece a flexibilidade e a funcionalidade necessárias para permitir uma produção inteligente. Os principais recursos incluem:
- Programação limitada de produção para definir quais tarefas serão agendadas para determinados centros de trabalho, considerando a disponibilidade de recursos
- Gestão de qualidade de malha fechada para manter os procedimentos de qualidade diretamente do plano de controle para aumentar a repetibilidade e a previsibilidade do processo
- Gestão de inventário para rastrear e gerenciar o inventário em tempo real e manter o controle com rastreabilidade de ponta a ponta
- Gestão de produção para fabricar a quantidade certa, do produto correto, no momento adequado para aumentar a Eficiência Geral do Equipamento (OEE)
O MES Plex entrega valor real
Por que o MES em nuvem?
Embora a nuvem na fabricação não se destine a substituir completamente o software, o hardware e o acesso físico no local, ela fornece novos recursos que expandem seus sistemas atuais para gerar eficiência, melhorar a colaboração e muito mais.
Com uma solução nativa de sistema de execução de manufatura para a nuvem, os clientes podem coordenar as atividades mais estreitamente e colocar toda a empresa sob um único sistema de registro, mantendo as necessidades exclusivas do sistema de cada localização. Isso permite manter as informações de produção, inventário e qualidade específicas da fábrica prontamente acessíveis por outras fábricas e funcionários da empresa, conforme necessário.
- Excelente alternativa ou complemento para o MES personalizado
- MES/MOM robusto, com extensões para ERP, cadeia de fornecimento e APM
- Software moderno, multilocatário e sem versão em escala
- Rápido de configurar e implantar, atualizado por operadores ou máquinas
- Foco em analistas e resultados comerciais além da programação
- Preço competitivo de software e serviço
Quais problemas são solucionados pelo Sistema de execução de manufatura Plex?
Os fabricantes de hoje precisam aumentar a resiliência em suas operações – ninguém pode se dar ao luxo de ser medíocre em qualquer coisa que esteja fazendo na fabricação. Se processos manuais e sistemas desconectados estiverem fazendo com que sua organização enfrente algum dos desafios abaixo, sua operação se beneficiará do Plex MES.
- Altos níveis de sucata e retrabalho.
- Custos excessivos de manutenção de inventário.
- Problemas de rastreabilidade.
- Visibilidade limitada do trabalho em andamento.
- Agendamentos de produção perdidos.
- Baixa produtividade.
- Erros extremos.
- Operação com dados desatualizados.
- Tempos de reação lentos.
Com o Plex MES, a perseguição ao papel termina. Controle, transparência e sincronização se tornam o seu “modus operandi”. Novos níveis de desempenho são alcançados e fazer mais sem adicionar mais vira a norma.
The Plex Smart Manufacturing Platform
Com os sistemas Plex, estamos acelerando a transformação de operações industriais com recursos avançados no sistema de execução de manufatura, na cadeia de fornecimento e com a qualidade dos programas aplicativos baseados em nuvem para promover a eficiência operacional.
The Plex Smart Manufacturing Platform™ nasceu no chão de fábrica e foi desenvolvida especificamente para uma produção mais inteligente – hoje e amanhã. Em um único sistema digital de registro e engajamento, o Plex possibilita que os fabricantes alcancem novos níveis de visibilidade, qualidade e controle em toda a sua operação.