A programação de produção é uma função essencial de toda organização de produção - ela atua como a cola entre as funções de planejamento e execução de uma organização. Quando as soluções alternativas de programação não são suficientes, o software de programação de produção Finite Scheduler pode ajudar você a modernizar sua programação de produção. Utilizando dados do processo de fabricação, o Finite Scheduler foi desenvolvido para melhorar a precisão da programação, aumentar o volume de produção e garantir uma entrega no prazo.

Aumentar a agilidade na produção

Reduzir o estoque de WIP

Aumento da entrega no prazo
Minimizar o tempo de transição/configuração
Descubra uma maneira mais inteligente de gerenciar sua programação de produção
O Finite Scheduler é uma API de aplicativo de programação finita em contêiner que é independente de ERP e MES. A programação de produção do Finite Scheduler vai além dos sistemas MRP e considera os fatores adicionais que influenciam suas operações de produção, como a disponibilidade da força de trabalho e o tempo de parada não programada dos equipamentos, para gerar programações de produção mais precisas, ágeis e viáveis.
Transforme sua programação de produção
Minimize as transições e maximize a satisfação do cliente. Pare de usar soluções alternativas e suposições. Aprofunde-se e explore como o Finite Scheduler pode transformar sua programação de produção.
Tudo o que você precisa para ter excelência na programação da produção
O controle do tempo e dos recursos de produção é essencial para as operações de produção atuais. O Finite Scheduler é capaz de utilizar dados do processo de fabricação para estimar os parâmetros corretos do processo, como tempos de preparação, tempos de ciclo e atrasos que devem ser usados para gerar a programação da produção.
Modelagem de todas as restrições do tipo de recursos críticos
Gerar programações de produção com base na capacidade disponível de todos os recursos críticos de produção, incluindo equipamentos, ferramentas, dispositivos de armazenamento, grupos de mão de obra e funcionários qualificados/certificados.
Modelagem detalhada e flexível dos processos de produção
Modelar diferentes etapas de operações (configuração, ciclo, desmontagem/limpeza), tipo de capacidade, tipo de buffer e restrições de tempo de espera.
Geração rápida de programações de produção otimizadas
Gerar e regenerar rapidamente programações de produção otimizadas para atender a objetivos variados de negócios.
Interface do usuário gráfica interativa
Analise as programações de produção geradas por uma interface de usuário intuitiva que permite um processo de otimização interativo.
Quer saber mais? Clique abaixo para agendar uma demonstração detalhada.

Dúvidas? Clique abaixo para entrar em contato com um de nossos especialistas em produção inteligente.

Tenha o que há de mais moderno em tecnologia de produção inteligente e impulsione sua transformação digital.