Você já se perguntou o que poderia realizar com a visibilidade em tempo real do seu chão de fábrica? Com uma visão clara da sua operação e dos dados de produção práticos, você pode se concentrar na geração de resultados, eficiência e melhorias. O software Monitoramento de produção Plexna nuvem torna isso possível – não é necessário ter um hardware ou software personalizado. Veja o que mais é possível com conectividade integrada para máquinas.
Aproveite o máximo dos dados do chão de fábrica com a monitoração da produção

Comece rapidamente
Acelere a visibilidade da sua produção e o rendimento com esta solução de software pronta para usar.

Otimização do desempenho
Melhore a produção e reduza o tempo de parada não programada com visibilidade precisa e em tempo real das métricas operacionais.

Promova o aprimoramento contínuo
Aproveite as informações práticas para melhorar o comportamento da produção e fornecer valor contínuo.
Alcance novos níveis de desempenho com software de monitoração de produção em tempo real
Desde capacitar os operadores para solucionar problemas e comunicar melhorias, até aumentar a eficiência e a produtividade, o Monitoramento de produção Plex pode liberar novos níveis de desempenho em suas operações.
O quadro de comunicações de produção tem sido um componente básico de gestão visual testada pelo tempo no chão de fábrica por anos. Mas a natureza manual do quadro de comunicações é propensa a erros humanos e ele fica desatualizado mesmo logo após receber novas informações.
Com o Monitoramento de produção Plex, você pode configurar facilmente e aproveitar os painéis e placares fáceis de usar para exibir medições de produção em tempo real, incluindo tempos de ciclo, utilização da capacidade e Eficiência Geral do Equipamento. É quando a monitoração da produção deixa de ser apenas um processo e se torna o canivete suíço que leva você aos seus objetivos.
Leve seu quadro de comunicações de produção para o próximo nível com:
- Implementação rápida com a capacidade de se conectar facilmente a qualquer hardware
- Sistema de circuito fechado conectado ao chão de fábrica que mede a produtividade e outros KPIs de equipamentos em tempo real
- Visualização de produção que melhora o tempo de parada não programada, o desempenho da Eficiência Geral do Equipamento e do trabalho ao longo do tempo
- Medições como ciclos de produção, métricas de trabalho, qualidade, tempo de parada não programada, sucata e status da máquina Recursos do Monitoramento de produção Plex
Monitoramento de produção Plex em ação
Descubra oportunidades para promover melhorias
A otimização da eficiência da produção e a melhoria contínua são essenciais para o sucesso da fabricação. Fazer bem-feito significa coletar dados precisos em tempo real e torná-los práticos. O Monitoramento de produção Plex torna isso possível fornecendo KPIs operacionais transparentes e em tempo real para promover melhorias contínuas. Aqui estão cinco etapas para começar a descobrir oportunidades com o Monitoramento de produção Plex:
- Reúna as tropas. Identifique sua equipe principal. Esses campeões serão responsáveis por definir a visão de como a monitoração da produção se torna um ponto de partida para a produção inteligente de uma maneira que atenda às suas necessidades.
- Identifique seus maiores pontos fracos. Comece de maneira pragmática com a linha, área ou processo em sua empresa que mais causa preocupações.
- Direcione seus KPIs. O que mais importa para você? Ciclos de produção aprimorados, menos tempo de parada não programada ou sucata ou qualidade aprimorada? Determine o que você usará para definir o sucesso e esteja aberto a novas medições.
- Comece a monitoração. Conecte-se às suas máquinas e equipamentos existentes para concluir o ciclo de produção. Assim que estiver conectado e alcançar a visibilidade em tempo real, você terá liberado seu potencial.
- Não pare de conferir. Após alcançar os resultados iniciais, o trabalho ainda não estará concluído. Utilize as métricas ao seu favor para alcançar a eficiência e obter melhorias contínuas.
Descubra como a Monitoração de Produção Plex funciona
Quais problemas a monitoração de produção Plex soluciona?
Seus recursos são limitados. Seu tempo se torna mais valioso a cada segundo. Mas, se você for como muitos fabricantes, ainda está lutando contra os desafios abaixo. Se aumentar a produtividade e reduzir custos forem seus objetivos finais, o Monitoramento de produção Plex pode ajudar.
- Não é possível identificar a raiz dos problemas. Nem sempre é óbvio saber onde ou por que os gargalos ocorrem. Muitos fabricantes ainda lutam para rastrear e analisar dados, mas isso é o necessário para alcançar a melhoria contínua.
- Esforços manuais drenam seus recursos. Os processos repetitivos de inserção de dados são tediosos, demorados e caros. Sem falar no fato de que causam erros e tiram seu foco de tarefas mais importantes.
- A visibilidade é obscura na melhor das hipóteses. Você deseja superar suas expectativas e metas. Mas não há uma maneira fácil de chegar lá sem uma visão contextual e em tempo real de como a produção está sendo executada.
The Plex Smart Manufacturing Platform
Com a Plex Systems, estamos acelerando a transformação de operações industriais com recursos avançados de sistema de execução de manufatura, cadeia de fornecimento e qualidade, por meio de um aplicativo baseado em nuvem para impulsionar a eficiência operacional. A Plex Smart Manufacturing Platform™ foi desenvolvida no chão de fábrica e criado especificamente para uma produção mais inteligente, tanto no presente quanto no futuro. Em um único sistema digital de registro e engajamento, o Plex possibilita que os fabricantes alcancem novos níveis de visibilidade, qualidade e controle em toda a sua operação.
Conectepessoas, sistemas, máquinas e cadeias de fornecimento
Automatizeos processos corporativos para impulsionar a eficiência
Rastreiedados do chão de fábrica à gerência
Analiseo que é mais importante e promova a tomada de decisões mais informada

Deseja obter mais informações? Clique abaixo para agendar uma demonstração detalhada.

Dúvidas? Clique abaixo para entrar em contato com um de nossos especialistas em produção inteligente.

Tenha o que há de mais moderno em tecnologia de produção inteligente e impulsione sua transformação digital.
Recomendado para você