近年來,製造業發生重大轉變。營運技術(OT)和資訊技術(IT)的融合,加上全球對環境問題的日益關注,給製造商帶來新的挑戰。雖然以前投資的重點是降低成本和提高生產力,但僅靠這兩個因素已經不夠了。為了成功,製造商必須考慮更廣泛的問題,這些問題不只是勞動力及其供應鏈的效率。
今天最大的流行語之一:人工智慧(AI)的出現,也為智慧製造的新商機打開了大門。根據年度《智慧製造現況》(SOSM)報告,該報告調查了全球17個國家1,500多家製造商,2024年有95%的製造商正在使用或評估智慧製造技術。83%的受訪者也預計在2024年於其營運中採用生成式AI (GenAI)。
隨著全球對永續製造業的熱情高漲,有98%的企業制定永續發展和環境、社會和治理(ESG)政策,共同打造更環保的製造業。與此同時,亞太地區在品管上利用AI和機器學習技術位居榜首,有43%的製造商將品質控制作為投資智慧製造技術的主要驅動力。
這些數字證明,工業環境正在迅速變化,製造商需要找到新的、更有效的工作方式,以確保他們能夠走在個別產業的尖端。為了優化生產,他們需要投資於製造執行系統(MES)和資料分析工具等智慧技術,這些技術可以為整體和永續的數位未來提供更深入的見解。