Pour les fabricants, les accès à distance ne sont plus une option, mais une nécessité pour améliorer l’efficacité et la rentabilité. Les accès à distance sécurisés exigent les bons outils et la bonne technologie, ainsi que les politiques appropriées pour déterminer l’identité des personnes qui se connectent, ce à quoi ils peuvent accéder et où et quand les actifs, les applications et les données de l’entreprise sont accessibles. Voici l’approche employée par Rockwell Automation.
Comment sécuriser une usine de l’atelier jusqu’au cloud ?
Avec le logiciel FactoryTalk pour l’industrie moderne
Le logiciel FactoryTalk® a été conçu pour prendre en charge un écosystème d’applications industrielles avancées, notamment l’Internet des objets (IoT) et le contrôle des accès à distance. Tout commence à la périphérie, où se déroule la fabrication, et s’étend de l’atelier à l’entreprise et au cloud.
Imaginez que vous équipiez votre environnement industriel avec des systèmes qui optimisent votre rentabilité via des accès fiables et sécurisés. Exécutez des conceptions de pointe, optimisez l’efficacité opérationnelle et bénéficiez des avantages de la maintenance préventive et augmentée en ajoutant de la flexibilité à des situations dynamiques et imprévisibles, notamment une volatilité extrême des emplacements de travail en raison de la pandémie.
Qu’il s’agisse d’optimiser vos procédés, vos traitements par lot ou vos applications discrètes, l’association des logiciels, matériels et services LifecycleIQ™ primés de Rockwell Automation vous permettra de résoudre vos problèmes les plus complexes.
Les accès à distance sécurisés optimisent la rentabilité
Apportez plus de valeur ajoutée et réduisez les problèmes de sécurité
Les accès à distance se généralisent dans tous les secteurs industriels, et nous comprenons facilement pourquoi. Ils peuvent en effet offrir des avantages considérables aux clients finaux et des possibilités à leurs partenaires OEM.
Pour les OEM, les accès à distance offrent une source de revenus supplémentaire, renforcent les relations clients et permettent de se démarquer de la concurrence. La surveillance des performances des machines d’un client à partir de n’importe quel point du globe et la réaction à distance aux situations critiques peuvent accélérer la résolution des problèmes de performances et permettre d’économiser des frais de déplacement et d’intervention sur site.
Les clients finaux obtiennent des avantages similaires. Ils mettent en œuvre des machines intelligentes qui s’intègrent facilement aux réseaux d’entreprise et partagent des informations avec leurs partenaires OEM. Les OEM peuvent réagir plus rapidement aux problèmes d’équipement ou contribuer à éviter leur survenance, d’où moins de temps d’arrêt et plus de production. Par ailleurs, les exploitants des établissements ont moins de machines à gérer et peuvent s’appuyer sur des contrats de niveau de service pour garantir une durée de fonctionnement optimale.
Des clients aux OEM : la sécurité préoccupe tout le monde
La moindre présence numérique constitue une cible pour la cybercriminalité
Le coût annuel de la cybercriminalité pour l’économie mondiale est estimé à 400 milliards de dollars. Les attaques peuvent cibler toute personne ou entité ayant une présence numérique et prendre de nombreuses formes, allant du piratage malveillant à l’autre bout du monde à l’insertion d’une clé USB dans un port d’ordinateur non surveillé dans les locaux d’une entreprise. Les entreprises peuvent aussi être confrontées à des menaces internes provenant d’employés bien intentionnés ou d’autres personnes de la chaîne logistique qui commettent des erreurs accidentelles, mais coûteuses.
Dans l’industrie, les risques liés à la sécurité constituent une inquiétude croissante alors que de plus en plus de d’entreprises mettent en place une approche Connected Enterprise® pour capter la valeur de l’Internet des objets. Ce niveau accru de connectivité offre des opportunités presque illimitées d’amélioration des opérations d’une entreprise et de réduction des temps d’arrêt. Néanmoins, une mise en œuvre incorrecte peut aussi présenter des risques.