L’univers de la cybersécurité industrielle évolue et les acteurs malveillants gagnent en sophistication. Les très nombreux dispositifs connectés créent de nouvelles opportunités d’attaques. Notre partenariat avec CrowdStrike nous permet de proposer aux fabricants actuels des services complets de protection des terminaux.
Tout dispositif connecté à un réseau à l’extérieur de son pare-feu est considéré comme un terminal. Il peut s’agir d’ordinateurs portables, d’IHM, de switchs, de dispositifs IoT, etc. Les terminaux de tous types constituent un vecteur d’attaque critique qu’il est souvent difficile de sécuriser sans interférer avec les activités légitimes de l’entreprise. Les équipes de sécurité d’aujourd’hui ont besoin d’une prévention, d’une détection et d’une réponse flexibles et robustes pour sécuriser tous les terminaux, peu importe leur emplacement dans le monde.