Quelle est la solidité de vos défenses face aux acteurs malveillants chevronnés ou à la dernière attaque d’un acteur étatique ? Rockwell Automation propose des mesures éprouvées pour identifier les lacunes en matière de sécurité, notamment des services d’évaluation des vulnérabilités, des tests de pénétration, des analyses des vulnérabilités du réseau, des audits d’inventaire internes, et bien plus encore. Une évaluation professionnelle des vulnérabilités fournit un panorama clair des points à traiter et vous aide à planifier et prioriser vos ressources dédiées à la sécurité.
Un piratage de votre infrastructure est-il plus ou moins facile ?
La réalité d’hier a probablement évolué
La démarche pour améliorer votre posture de sécurité industrielle peut sembler complexe, et pour cause. Compte tenu de la diversité des méthodologies, des normes industrielles et des technologies disponibles sur le marché, la voie à suivre n’est pas toujours évidente. Qui plus est, de nouvelles vulnérabilités sont constamment identifiées.
Vous vous demandez peut-être : « Par où commencer ? »
Pourquoi ne pas commencer avec nos services d’évaluation des vulnérabilités. Utilisées à bon escient, nos évaluations sont une approche efficace pour, entre autres, cartographier votre réseau, tester les niveaux d’exposition de votre personnel aux escroqueries en ligne, évaluer vos automates et réseaux de communication, et plus encore.
Avec notre vaste expérience de l’automatisation industrielle et des exigences d’une cybersécurité industrielle moderne, chez Rockwell Automation, nous savons rapidement identifier et hiérarchiser les vulnérabilités, pour ensuite les classer par ordre de priorité et les résoudre. Nous pouvons même effectuer certaines évaluations à distance.
Votre force dépend de votre maillon le plus faible
Veillez à ce que vos pratiques de sécurité restent en phase avec la transformation numérique
En connectant la chaîne logistique, la chaîne de la demande et la chaîne de conception, nous créons des dépendances inter-entreprises. Et la force de ces chaînes est définie par celle de leur maillon le plus faible.
Les petites entreprises industrielles sans équipe de cybersécurité dédiée sont particulièrement vulnérables. Mais même les grandes entreprises avec des équipes de professionnels de la sécurité courent un risque. D’autre part, les normes internationales ont souvent des approches différentes concernant ces risques, ce qui ajoute à la confusion.
Même si une entreprise a une démarche de cybersécurité proactive, ce n’est pas forcément le cas de sa chaîne logistique. Par exemple, une grande chaîne mondiale de distribution a été piratée à travers un fournisseur tiers, les informations de 41 millions de détenteurs de cartes de crédit ont été dérobées et la chaîne a déboursé des millions de dollars pour régler les préjudices subis.
Une évaluation des vulnérabilités du réseau, une évaluation des risques de la chaîne logistique, des tests de pénétration et l’application des normes appropriées à votre situation et à votre site sont quelques-unes des méthodes utilisées par les experts de Rockwell Automation pour identifier les besoins et, ainsi, réduire efficacement les risques dans votre environnement.