Les violations de la sécurité dans le secteur agroalimentaire peuvent avoir des répercussions bien spécifiques sur la production. Les attaques peuvent se produire sur des systèmes opérationnels clés, notamment la réfrigération, les matières peuvent être mal aiguillées et les recettes peuvent être falsifiées ou subtilisées. Les conséquences, au-delà de pertes de produits et financières, peuvent être des problèmes de qualité et de sûreté des produits. Il faut une stratégie de cybersécurité spécifique pour traiter ces risques spécialisés.
Créez une infrastructure plus sûre et surveillez-la en permanence
Protégez vos opérations existantes avec des IDC et une détection des menaces 24 h/24, 7 jours/7
Les entreprises agroalimentaires ont souvent un système de production existant qui rend difficile un déploiement du nec-plus-ultra en matière de cybersécurité.
La bonne nouvelle : la convergence sécurisée des informations avec une infrastructure vieillissante est possible. Rockwell Automation peut virtualiser les systèmes existants dans un centre de données industrielles ou IDC (Industrial Data Center), lequel offre les avantages des opérations connectées tout en réduisant les cyberrisques. Même des systèmes OSS (Operational Support Systems) obsolètes, de multiples ordinateurs distribués avec leurs propres systèmes d’exploitation et d’autres infrastructures existantes peuvent bénéficier d’une convergence dans un IDC.
Ensuite, des technologies et processus favorisant une cybersécurité robuste, notamment une détection des menaces 24 h/24, 7 jours/7, et des audits d’inventaires d’actifs fréquents (quotidiens, toutes les heures, voire en temps réel), peuvent être déployés afin de protéger les opérations des cyber-incidents et de préserver la qualité et la sûreté des produits.
Une transformation numérique sécurisée, pour une nouvelle agilité protégée
Comment les temps de réponse moyens du réseau ont été réduits de 90 %
Les entreprises agroalimentaires ont une vulnérabilité qui leur est propre : les cyberattaques peuvent présenter un risque pour la santé publique.
La pandémie de COVID-19 a bouleversé l’activité de production dans de nombreuses entreprises. Mais elle a aussi modifié les habitudes d’achat et mis les chaînes logistiques sous pression. Le rythme des transformations numériques s’accélère à mesure que les entreprises agroalimentaires trouvent des moyens de reconquérir le terrain perdu et introduisent de l’agilité afin de mieux relever les défis actuels et futurs.
La transformation numérique s’accompagne du besoin d’une cybersécurité améliorée et moderne. Comme une entreprises agroalimentaire en a fait l’expérience, ces approches ne sont plus distinctes, mais doivent être mises en œuvre de manière globale. Une connectivité accrue exige une approche qui protège les opérations de fabrication et fait en sorte que les tentatives de violation sont rapidement identifiées et bloquées, ou que leur propagation est limitée en cas de réussite.
Après une attaque destructrice par un logiciel malveillant, les choses devaient changer
Les 80 sites de l’infrastructure dans le monde ont été modernisés
Un grand fabricant mondial d’en-cas a subi une attaque destructrice par un logiciel malveillant, qui a perturbé ses réseaux et mis la production à l’arrêt. Il est devenu évident que les 80 sites répartis dans le monde devaient être modernisés et sécurisés. Des tentatives précédentes avaient échoué en raison de la complexité et de l’hétérogénéité de leurs réseaux.
Rockwell Automation a été appelé à la rescousse afin de créer un inventaire mondial des actifs numériques du groupe, le but étant d’améliorer les capacités de réponse aux incidents ainsi que la cybersécurité globale.
En collaboration avec le directeur mondial de l’ingénierie du groupe, les réseaux ont été évalués. Les actifs du parc installé ont été identifiés et la compatibilité entre les systèmes de sécurité et les réseaux et applications d’entreprise existants a été confirmée. Rockwell Automation a alors élaboré un plan d’atténuation des conflits de réseaux et implémenté une solution d’administration et de télésurveillance des menaces 24 h/24, 7 jours/7.
Aujourd’hui, le groupe bénéficie d’une exposition réduite aux cyberrisques, d’une plus grande agilité et d’une baisse des temps d’arrêt.