Se siete costantemente sotto pressione per migliorare la produttività e ridurre i tempi di fermo, non siete i soli. Qualunque siano le vostre esigenze, assistenza tecnica, interventi in sede o corsi di formazione, abbiamo il servizio che vi occorre. I nostri servizi di manutenzione industriale basati sui dati e sui risultati forniscono l'assistenza specifica per aiutarvi a ottimizzare la produttività, ridurre al minimo il rischio operativo e raggiungere gli obiettivi aziendali.
Perché scegliere i servizi Rockwell Automation?
Grazie a servizi su misura è possibile soddisfare tutte le vostre esigenze, sempre e ovunque
A prescindere dalla sfida che dovete affrontare, siamo in grado di offrirvi un servizio o una combinazione di servizi personalizzabili in base alle vostre esigenze. I nostri 3.400 tecnici e project manager vantano un'esperienza media di 13 anni e una conoscenza approfondita dei diversi settori. Collaboriamo con i clienti in più di 80 paesi per aiutarli a ridurre i rischi, migliorare la produttività e altro ancora. Potete contare su di noi per:
- La nostra rete globale di professionisti dell'assistenza sul campo con esperienza di fabbrica
- Centri di riparazione con certificazione ISO
- Centri di formazione con certificazione IACET
- Centri di assistenza telefonica e strumenti di supporto online certificati
Aumento del tempo di disponibilità con un'infrastruttura di rete sicura e resiliente
L'infrastruttura costituisce la spina dorsale della vostra impresa e le nostre competenze nei settori IT e dell'automazione possono aiutare a valutare, progettare, implementare e gestire l'ambiente OT. Avete bisogno di assistenza per gestire l'infrastruttura virtuale, le reti o la sicurezza informatica? Indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, uno stabilimento singolo o una grande impresa, i servizi vengono dimensionati in base alle esigenze in modo coerente a livello globale, ovunque vi troviate nel percorso di convergenza intrapreso.
Rischio ridotto con la conformità alle norme di sicurezza
La sicurezza non deve essere un fardello per la produttività. Gli sviluppi nelle tecnologie e negli standard di sicurezza globali hanno reso la sicurezza delle attività produttive un potente strumento per ottimizzare la produzione. L'implementazione di tecnologie e standard di sicurezza industriale può aiutare a migliorare la gestione dei rischi e a ridurre gli incidenti. Possiamo collaborare per trovare soluzioni adatte a migliorare la sicurezza e ridurre il rischio, ottimizzando al tempo stesso la produttività dei lavoratori e degli asset.