La globalizzazione ha posto l'accento sulla produzione intelligente. Queste iniziative si affidano a tecnologie moderne per incrementare la produttività e le prestazioni delle vostre attività industriali. Siete pronti a rendere questa visione una realtà?
Perché ammodernare?
Migliori prestazioni, maggiore flessibilità e decisioni più consapevoli
Giustificare gli aggiornamenti del sistema di controllo, con i relativi costi e rischi, potrebbe rivelarsi una sfida. I sistemi precedenti funzionano in isolamento e l'utilizzo di un'apparecchiatura obsoleta è costoso. Tuttavia, il rischio dell'obsolescenza potrebbe sembrare meno preoccupante di un aggiornamento. Nella realtà odierna, la produzione intelligente vi porta ad approfondire questa questione.
Le tecnologie moderne, messe in risalto nelle strategie dell'Industrial Internet of Things, stanno già offrendo ai costruttori lungimiranti i benefici della produzione intelligente. Per far fronte ai requisiti della produzione moderna, le aziende si affidano a nuove tecnologie per ottimizzare i processi e per fornire ai dipendenti gli strumenti necessari per l'incremento delle prestazioni e dell'efficienza.
Da dove cominciare?
Esaminate la base installata per affrontare prima i rischi di obsolescenza maggiori
Per comprendere il rischio di obsolescenza, occorre condurre un'analisi del ciclo di vita delle macchine, dei ricambi e un inventario del software. Un esame dettagliato di queste informazioni vi consentirà di stabilire le priorità degli obiettivi e delle necessità di ammodernamento. Pertanto, possiamo aiutarvi a ridurre i tempi di questo processo, di settimane o addirittura mesi, rispetto all'esecuzione interna. È possibile visualizzare una panoramica digitale della Installed Base Evaluation nella sezione My Equipment sul sito MyRockwell.com.
Strumenti e servizi correlati
Sviluppo di un piano di ammodernamento
Stabilite dove potete avere l'impatto maggiore
Vi aiutiamo a identificare le macchine più importanti, i rischi maggiori e le opzioni di migrazione. Con i nostri partner, vi aiuteremo ad attuare un piano conforme alle vostre esigenze applicative, nel rispetto del budget e degli obiettivi a lungo termine. Per una migrazione del sistema DCS con assistenza completa, consultare l'articolo DCSNext solution from Maverick Technologies – a Rockwell Automation Company. Descrive un approccio completo per fasi, dalla pianificazione all'esecuzione, oltre al servizio di assistenza.
Esecuzione del progetto di ammodernamento
Avanzate al ritmo che vi è più congeniale
Comunque scegliate di migrare, in una o più fasi, abbiamo le soluzioni per guidarvi. Avrete il massimo ritorno sull'investimento di automazione, con soluzioni personalizzate complete, pacchetti di ammodernamento preconfigurati e strumenti fai da te.
I nostri esperti sono in grado di fornire:
- Servizi di pianificazione dell'ammodernamento
- Assistenza per macchine in obsolescenza
- Avvio e messa in servizio della nuova architettura di controllo
Migrazione dal sistema di controllo SLC 500 a CompactLogix 5380
Facilitare la migrazione con soluzioni flessibili
Per stare al passo con le mutevoli richieste del mercato, è necessario disporre di soluzioni di migrazione che aiutino a ridurre il rischio di mantenere apparecchiature precedenti e aumentare la produttività. Offriamo diverse risorse per supportare la migrazione dai sistemi di controllo SLC™ a quelli CompactLogix™. La nostra vasta gamma di servizi e strumenti di ammodernamento e migrazione facilitano il processo comunque scegliate di implementarlo, autonomamente o con un partner di fiducia.
Migrazione da PLC-5 a ControlLogix
Valutazione delle opzioni nella pianificazione della migrazione
Avete visto gli annunci relativi all'entrata del sistema di controllo Allen-Bradley PLC-5® nella fase di fine serie. Forniamo diverse risorse che possono aiutarvi nell'aggiornamento dei controllori, tra cui soluzioni che permettono di sviluppare un piano proattivo e personalizzato del ciclo di vita. La nostra vasta gamma di servizi e strumenti di ammodernamento e migrazione facilitano il processo comunque scegliate di implementarlo, autonomamente o con un partner di fiducia.
Da RSView32 a FactoryTalk View SE
Aggiorna l'interfaccia operatore per creare nuovo valore aziendale
Perché si dovrebbe considerare l’ammodernamento dell'interfaccia operatore (HMI)? Il settore tecnologico è in costante evoluzione. Evolve in maniera tanto rapida da non riuscire a starne al passo. I progressi tecnologici e i nuovi prodotti in commercio consentono di usufruire di mobilità, virtualizzazione e altre nuove tecnologie. Ma per fare ciò, bisogna lasciar andare il vecchio e abbracciare il nuovo. Scoprire come effettuare la migrazione da RSView32 a FactoryTalk® View Site Edition (SE) consente di prepararsi ad apportare modifiche al proprio ambiente e a verificare se si sta andando nella direzione giusta.
Servizi di modifica sul campo dei prodotti in media tensione
Ammodernate le vostre apparecchiature in media tensione
L'ammodernamento sul campo (Field Modernization) può essere un'alternativa vantaggiosa rispetto a nuovi investimenti, se si considerano le opzioni di miglioramento delle prestazioni e l'affidabilità dell'apparecchiatura di media tensione. Le opzioni di Field Modernization possono comportare semplici cambiamenti del software o dell'hardware o riconfigurazioni complesse del sistema. Un aggiornamento del software o dell'hardware potrebbe fornire le funzionalità necessarie a soddisfare i requisiti di una nuova applicazione.