Sviluppo di un dashboard di gestione delle ricette

Creare un dashboard per aggiungere, rimuovere e modificare le ricette in base a uno schema ricetta.
L'interfaccia dashboard comprende anche indicatori aggiuntivi per visualizzare e controllare i valori di giri/min massimi (Revolution Per Minute, RPM) e accelerazione minima del motore.
Esempio di applicazione
NOTA:
Scaricare un esempio di progetto:
RecipesManagementDashboard.zip
  1. Per sviluppare il progetto
  2. Durante la creazione della ricetta:
    • Creare un collegamento dinamico tra la proprietà
      Nodo target
      e
      ProjectName
      Model
      Motor
      .
      Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
    • Selezionare i parametri
      Configurazione
      MaxRevolutionsPerMinute
      e
      Configurazione
      MinThrottle
      .
      MANCIA: Questi parametri saranno configurabili durante il runtime.
  3. Aggiungere e configurare un widget dell'editor di ricette predefinito. Vedere Configurazione di un widget editor di ricette.
  4. Disporre gli elementi dell'interfaccia.
  5. Salvare il progetto.
In
FactoryTalk Optix Studio
, selezionare
Esegui
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiunta di un dispositivo client.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.