Report
Rapporto 2024 “State of Smart Manufacturing”: edizione Life Science
Come il settore Life science sta sfruttando la tecnologia emergente per ridurre i rischi, migliorare la pianificazione e massimizzare il potenziale del personale
Report
Rapporto 2024 “State of Smart Manufacturing”: edizione Life Science
Come il settore Life science sta sfruttando la tecnologia emergente per ridurre i rischi, migliorare la pianificazione e massimizzare il potenziale del personale
FactoryTalk® PharmaSuite® è la soluzione MES leader sviluppata appositamente per il settore Life science. Offre un’ottimizzazione basata su ruoli per ogni fase del ciclo di vita e migliora i tempi di raggiungimento dei risultati per tutti gli utenti. La sua architettura di tipo aperto, unita a un motore di aggiornamento intelligente fornisce un sistema solido per la crescita sia della produzione discreta che di batch.
Gestione delle risorse
Tracciamento automatico di tutte le risorse pertinenti alla produzione, inclusi materiali, macchine e personale, nell'ambito di una soluzione di registrazione elettronica dei batch EBR (Electronic Batch Recording) completa.
Pesatura ed erogazione
Supporto di prim’ordine nelle operazioni di pre-pesatura. Pesatura ed erogazione completamente integrate nella soluzione modulare EBR
Progettazione ed esecuzione delle ricette
Le ricette master sono conformi agli standard ISA S88/95 e includono una serie di building block standard per i processi EBR per API, biotecnologie, produzione e confezionamento di prodotti sfusi.
Gestione per eccezioni
Sofisticato sistema di gestione per eccezioni per garantire il miglior equilibrio possibile tra flessibilità e controllo. Un dashboard di qualità offre una visualizzazione in tempo reale dell'impianto e semplifica il processo di gestione per eccezioni.
Eccellenza IT
È inclusa una serie di soluzioni innovative per ridurre il TCO nel corso della vita del prodotto.
Integrazione
Integrazione perfetta sia nei sistemi di pianificazione delle risorse aziendali sia nei livelli di automazione.
"La scelta migliore sul mercato per il livello di funzionalità e flessibilità richiesto.”
– Cliente PharmaSuite® nel settore delle biotecnologie
La vostra applicazione coinvolge più tipi di utenti e, talvolta, diversi tipi di impianti, tutti con esigenze diverse. La continua variazione di queste esigenze comporta la costante evoluzione dell'intero settore, in cui, molto spesso, quello che funziona in un determinato momento potrebbe non funzionare in un momento successivo. La versatilità costituisce quindi l'elemento fondamentale: i contenuti predefiniti del software garantiscono coerenza, ma devono essere anche configurabili per poter soddisfare esigenze in continua evoluzione. E tutto questo deve essere documentato per rispettare le severe normative del settore.
Le applicazioni scalabili includono:
Con PharmaSuite, i produttori possono gestire e tracciare i materiali termosensibili durante l'intero processo produttivo.
Porre le basi per la crescita
Ricorrere a processi manuali basati su carta poteva funzionare in passato, ma con la crescente esigenza di agilità non è più affidabile. Se il vostro obiettivo è quello di aumentare la produzione senza sacrificare la qualità dei prodotti, avete bisogno di una soluzione moderna e digitale che possa aiutarvi a sfruttare questa opportunità per crescere. Scoprite come può essere il successo nel settore altamente competitivo e fortemente regolamentato delle bioscienze.
Come PharmaSuite può aiutarvi a risparmiare
Le efficienze rese possibili da un sistema EBR possono contribuire a ottimizzare il costo totale delle vostre implementazioni. Ad esempio, l'automazione delle funzioni di controllo della qualità e le funzionalità di revisione per eccezione riducono lo sforzo e i costi associati alla ricerca delle deviazioni del processo, mentre i registri elettronici dei dati batch eliminano i costi di archiviazione fisica dei documenti cartacei.
La riduzione del rischio di errore umano associato alle caratteristiche EBR, come i flussi di lavoro applicabili, può aiutare a prevenire gli errori di produzione o di registrazione e a ridurre gli sprechi di prodotto. Inoltre, la prevenzione di questi errori può anche contribuire a ridurre al minimo la probabilità di costosi richiami di prodotti di marca.
La raccolta automatizzata dei dati e la capacità di esaminare le eccezioni in tempo reale man mano che si verificano, anziché a posteriori, si traducono in meno prodotti fermi in magazzino e in attesa di essere rilasciati. Per voi, questa rotazione più rapida si è tradotta in una riduzione dei costi del magazzino ricambi.
Meno errori umani, risultati migliori
Per superare le sfide operative del mercato interno coreano, l’azienda farmaceutica Dong-A ST ha pianificato l’ingresso sui mercati esteri. Ciò richiedeva un ambiente di produzione basato su standard internazionali. Scoprite come FactoryTalk PharmaSuite e altre soluzioni Rockwell Automation hanno aiutato il team di Dong-A ST a raggiungere i suoi obiettivi.
Volete saperne di più? Fate clic qui sotto per programmare una demo approfondita.
Avete delle domande? Fate clic qui sotto per mettervi in contatto con uno dei nostri esperti di produzione intelligente.
Scoprite le ultime novità in fatto di tecnologia di produzione intelligente e date il via alla vostra trasformazione digitale.