Con la vastissima offerta di nuove tecnologie disponibili, oggi è più che mai importante investire in sistemi che guidino l'azienda nella giusta direzione. Potreste tenere in considerazione pezzi di software ERP (Pianificazione delle risorse d’impresa) e MES (Sistemi di gestione della produzione). Oltre a fare il punto sulle vostre esigenze personali, è importante che sappiate che cosa ogni soluzione possa (o non possa) fare.
Le chiavi per una fondazione di sistema di successoLa soluzione giusta deve risolvere i problemi più critici della vostra azienda e aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi individuali.
- Migliorate le possibilità di successo del progetto puntando su obiettivi specifici in grado di fornire benefici nel breve termine e ad alto valore aggiunto.
- Riducete i problemi di implementazione dei progetti multi-sito creando un centro di eccellenza (COE) che coinvolga tutti i soggetti interessati e fornisca una governance a livello aziendale.
- Pianificate una strategia per portare altri processi produttivi nel cloud man mano che la tecnologia evolve.
Che cos’è un MES?
I Sistemi di gestione della produzione (MES) sono sistemi software potenti utilizzati per migliorare capacità, qualità, fornitura e visibilità. Le funzionalità MES di oggi possono far progredire la maturità digitale, massimizzare il potenziale operativo, facilitare il miglioramento continuo e accelerare l'innovazione.
Che cos'è il sistema ERP?
Il giusto sistema ERP (Enterprise Resource Planning) può aiutare la vostra azienda a operare in modo più efficiente ed efficace. Molti produttori riferiscono che le caratteristiche e le funzionalità del sistema ERP tradizionale non sono progettate per l'impianto.
La differenza tra un MES e un ERP
Che cosa può fare un MES? | Che cosa può fare un sistema ERP? |
---|---|
Automatizzare la gestione della produzione attraverso il controllo dei processi basati sull’AI e ottimizzare i protocolli di manutenzione con soluzioni intelligenti di monitoraggio degli asset e la manutenzione predittiva | Definire la quantità e i materiali che servono per completare un ordine, e quando quell’ordine deve lasciare l’impianto |
Collegare la supply chain alla produzione grazie al download e all’esecuzione automatizzati degli ordini | Aiutare a raccogliere dati di produzione |
Scoprite cosa è possibile fare con un MES
Un MES ha un impatto significativo su tutte le aree delle vostre attività in cui si presentano spesso problemi (macchine, materiali, metodi e operatori) e dove è possibile realizzare il maggiore ritorno sull’investimento.
Un MES consente di colmare il divario tra l’area gestionale e produttiva dell’azienda, i responsabili di stabilimento, i tecnici, tutto il personale e la supply chain.
Un MES può aiutare a rispondere alle seguenti domande:
- Cosa bisogna fare ora?
- Cosa bisogna fare dopo?
- Questa macchina è pulita?
- Quali scorte di magazzino utilizzare?
- A che punto è la produzione?
Consigliato per voi