Il successo nell’industria del Food & Beverage implica la capacità di gestire dinamiche complesse. Le normative e i requisiti si evolvono rapidamente e la pressione su costi e margini è costante. Se la vostra azienda lavora nel Food & Beverage, non affidatevi a un sistema MES (Manufacturing Execution System) qualsiasi. Un MES affidabile consente l'esecuzione automatizzata della produzione e il monitoraggio OEE a livello di linea, nonché l’uso di un affidabile sistema di gestione della qualità che include funzioni di tracciabilità rapide e complete per eventuali richiami. Scoprite come il MES Plex può aiutarvi ad assumere il controllo del vostro impianto e a raggiungere i vostri obiettivi di costo, qualità e business.
Superate le sfide del settore con la produzione intelligente
Secondo il nostro rapporto “State of Smart Manufacturing 2024”, che ha intervistato i produttori di beni di largo consumo in 17 paesi, le aziende stanno adottando nuove tecnologie per affrontare le sfide più grandi.
Una ricetta per il successo con il MES Plex
Unico sul mercato, il MES Plex può essere ampliato con prodotti modulari per aiutare le aziende del Food & Beverage a gestire tutti i diversi processi dello stabilimento, come l'automazione della produzione, il monitoraggio dell'OEE, la conformità alla qualità, la gestione della produttività, la programmazione, la ricezione della merce, la gestione del magazzino e delle scorte e le spedizioni. Inoltre, con Plex, è possibile ottenere:
- Una soluzione cloud-native al 100% con tempi di operatività ottimizzati e sicurezza informatica a più livelli
- Implementazione rapida per fornire valore rapidamente
- Un MES progettato per la scalabilità su più impianti
SCOPRITE COSA PUÒ FARE IL SISTEMA MES PLEX
La tracciabilità e l'analisi degli ingredienti e delle formule, insieme a una maggiore automazione e connettività fornite da un moderno sistema MES come Plex, permettono una gestione della qualità, una visibilità e, in ultima analisi, un controllo ottimale di tutta l’azienda.
Guardate questa demo per scoprire cosa può fare il MES Plex.

Sfruttare la potenza dell'impianto
Oggi le aziende di produzione del settore Food & Beverage possono ottenere un fondamentale vantaggio competitivo grazie all'implementazione di un potente sistema di controllo dell'impianto come il MES Plex. Scoprite cosa è possibile fare con il MES Plex per i produttori come voi.


Plex consente di ottenere risultati concreti

Siete pronti per la Sezione 204 della normativa FSMA (d)?
La normativa FSMA 204 (d) richiederà una tracciabilità maggiore in tutta la catena logistica. Ci sono numerosi requisiti critici che i produttori, compresi voi, dovrebbero conoscere e pianificare prima che il regolamento entri in vigore nel gennaio 2026. In questo report di ABI Research troverete un’analisi sulle novità introdotte dalla normativa FSMA e del loro impatto sulle vostre operazioni, tra cui:
- Requisiti di registrazione e reportistica
- Requisiti di tracciabilità
- Considerazioni sulla collaborazione
- Considerazioni sull’implementazione
Volete saperne di più? Fate clic qui sotto per programmare una demo approfondita.
Avete delle domande? Fate clic qui sotto per mettervi in contatto con uno dei nostri esperti di produzione intelligente.
Scoprite le ultime novità in fatto di tecnologia di produzione intelligente e date il via alla vostra trasformazione digitale.
Consigliato per voi