プラントフロアに分散配置された資産のデジタル化が進み、エッジでの産業データの収集やその処理は急速に増加しています。産業変革(IX)のリーダである貴社は、外部データを実行するインテリジェントアプリケーションの遅延時間を短縮し、エッジで処理するデータを増やすことに取り組んでいます。また、現場の作業負荷およびデータのガバナンスを実施するにあたって、エッジでのデータセキュリティ、品質、およびライフサイクル管理が極めて重要であることも理解しています。つまり、産業用エッジデバイスをシンプルで、しかもスケーラブルかつよりセキュアな方法で管理することが求められるわけです。
だからこそ、エッジ導入の成果を最大化するために、長期のエッジコンピューティング戦略の基盤を整える必要があります。OT要員がどこからでもすべてのデバイスを管理できるようにし、それらのデバイス上のアプリの導入を管理し、同時にセキュリティスタンスを強化できるようにします。