FactoryTalk® Twin Studio™ソフトウェアでチームをまとめ、設計を向上させましょう。クラウドでシステムを設計することにより、これまで以上に簡単に設計、コラボレーション、設計の改良を迅速に行うことができるようになりました。
FactoryTalk Twin Studioを使用すると、ソフトウェア間を迅速に移動できるため、設計プロセスにおけるプロジェクトの動きを加速できます。プロジェクトが大きくなっても、組み込みの変更追跡機能とバージョン管理機能により誰がいつ何をしたかを自動的に追跡できるため、どのファイルで作業するかではなく、作業に集中できます。