현대의 연결된 제조 작업은 견고하고 보안이 뛰어난 상호 연결된 인프라와 자산에 의존합니다. 이 사슬의 어느 지점에서든 약점은 심각한 작업 위험을 초래할 수 있습니다.
작업 문제를 식별하는 데 도움이 되도록 업계 모범 사례를 기반으로 상대적 위험 수준을 빠르고 간단하게 평가하도록 설계된 Assessment Hub 앱을 만들었습니다.
생각하게 만들고 직관적인 일련의 짧은 객관식 질문들에 대한 귀하의 답변에 따라 앱은 개인화된 고, 저 또는 중간 위험 수준의 등급을 부여합니다.
결과에 따라 개입이 필요한 것으로 나타나면, 연락처 세부 정보를 입력하여 Rockwell Automation 전문가의 연락을 받고 문제를 의논하고 효과 있는 해결 방법을 찾을 수 있습니다.
이 앱이 평가할 수 있는 세 가지 운영 요소가 있습니다.