단종된 자동화 기술을 현대화하면 스마트 제조가 실현되면서 노후화 위험이 사라집니다. 현대화로 이행하는 과정에는 지원이 필요합니다. Installed Base Evaluation™을 사용하면 권장 사항과 함께 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 재고와 제품 라이프사이클 단계를 명확하게 파악하여 재고 관리와 가동시간을 향상할 수 있습니다.
라이프사이클 단계 파악
마이그레이션 계획을 통해 자동화 노후 위험을 파악하고 완화
현대화 일정과 자본 투자 및 규제 요구 간의 균형을 유지하는 것은 어려운 일일 수 있습니다. 제품의 예상 수명이 끝나감에 따라 부품과 리소스를 확보하는 것이 어려워집니다. Rockwell Automation은 제품 라이프사이클 코딩과 함께 온라인 툴, 제품 공지 사항, Installed Base Evaluation™과 같은 전체 서비스 평가를 제공합니다. 이러한 리소스를 통해 기업 전반의 잠재적 위험을 파악할 수 있습니다. 이 분석은 효과적인 재고 관리 및 마이그레이션 계획에 도움이 되는 권장 사항 및 기회를 제공합니다.
Rockwell Automation의 제품은 다음과 같은 네 가지 라이프사이클 단계 중 하나로 분류됩니다.
- 유효한: 최신 Rockwell Automation 제품을 포함
- 활성화: 해당 제품은 지원 가능하지만, 새로운 제품이나 시리즈가 존재함
- 단종 예정: 단종 날짜가 공지되었고 마이그레이션 및 마지막 구매를 적극적으로 실행하는 단계
- 단종: 더 이상 제조 또는 주문이 불가한 제품. 수리/교환 서비스 이용 가능
제품 라이프사이클 상태 찾기를 이용하여 제품의 라이프사이클 단계를 확인하십시오.
레거시 지원
오래된 장비 지원 서비스로 안심
현대화 계획을 수립할 때 오래된 장비를 고려해야 합니다. 현대화 로드맵으로 노후 위험을 한 번에 해소할 수 있는지, 또는 위험을 점차적으로 완화해야 하는지 여부를 결정할 수 있습니다. 시간이 더 필요하고 "단계별 마이그레이션" 접근 방식을 채택하는 경우, Rockwell Automation에서 마이그레이션하는 동안 레거시 자동화를 지원해 드립니다. 레거시 지원에는 고객의 필요와 현대화 일정에 맞춤화된 수리 및 재고 서비스 계약, 통합 서비스 계약, 예방정비가 포함될 수 있습니다.