자산 내부의 막대한 유지보수 데이터에 액세스는 할 수 있지만, 이러한 데이터를 유용한 운영 인텔리전스로 전환하는 데 어려움을 겪고 계십니까? 기업 자산 인텔리전스를 통해 기계 및 장비 성능을 강화하고, 위험을 줄이고, 생산성을 높여 보십시오.
성과 기반의 신뢰성 프로그램
공장 생산성 및 장비 신뢰성 향상
Rockwell Automation의 자산 관리 및 신뢰성 서비스 팀에서는 탄탄한 산업 전문성은 물론 자동화 제어 기술에 대한 지식, 지속적 개선 프로세스, 신뢰성 기법, 자산 인텔리전스 시스템 등을 활용합니다. Rockwell Automation의 성과 기반 프로그램을 다음에 이용해 보십시오.
- 장비 신뢰성 평가
- 유지보수 프로그램 개발
- 개선 프로젝트 구현
- 자산 인텔리전스 서비스 및 관리형 프로그램 제공
- 엔지니어링 서비스 보강
Rockwell Automation과의 협력은 설치 제품에 대한 지원 이상의 의미를 가집니다. Rockwell Automation은 프로세스와 시스템 안에서 제품을 서비스함으로써 공장 생산성을 높이고, 자산의 라이프사이클 전체에 걸쳐 효과적으로 관리해 드립니다.
자산 추적 및 성능
유지보수 인텔리전스로 정보에 입각한 선제적 의사 결정
Rockwell Automation의 진단 신뢰성 서비스는 미션 크리티컬한 통합 장비 라인에 대해 간소한 유지보수 전략을 적용할 수 있도록 하는 자산 인텔리전스 시스템입니다.
이 솔루션은 공장 장치 및 장비 전반에 기술을 배포하여 모니터링 및 분석을 수행합니다. 안정적인 유지보수를 위한 지속적 개선을 통해 운영의 위험을 줄여 드립니다.
또한 서비스의 일환으로 Rockwell Automation의 해당 분야 서비스 전문가가 장비 성능을 면밀하게 추적하고, 생산 시설의 신뢰성을 개선할 수 있도록 조언합니다.
이점 및 결과:
- 시스템 전반의 네트워크 장치 상태 파악
- 자동화된 장치 식별 및 추적으로 수작업 수집 시간을 최대 70% 단축
- 사전 구축된 모니터링 및 이벤트로 위험 및 문제가 발생하기 전에 경보 수신
- 가동 중단 시 원격으로 문제를 해결하여 MTTR을 최대 5% 단축