모든 산업에서 자동화 전략의 핵심은 인력, 프로세스 및 주변 환경을 보호하는 것입니다. Rockwell Automation은 환경에 따라 다양한 프로세스 안전 표준을 충족하는 데 도움이 되는 솔루션을 제공합니다. Rockwell Automation에서는 완벽한 프로세스 안전 솔루션을 설계, 구현 및 배포할 수 있도록 전담 지원 인력을 운영하고 있습니다. 또한 Rockwell Automation의 아키텍처는 안전 장치, 폴트 방지 및 삼중 모듈형 이중화(TMR) 등 시스템 구성요소 및 확장 가능한 옵션에 대한 폴트 방지 기능을 지원합니다.
AADvance 컨트롤 시스템
확장 가능한 폴트 방지 제어 시스템
프로세스 안전 애플리케이션에는 대체로 동일한 제어 전략에서 SIL 1 ~ SIL 3의 여러 SIL 수준이 필요합니다. 따라서 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 확장할 수 있는 비용 효과적인 시스템이 필요합니다. Rockwell Automation의 AADvance® 제어 시스템은 최고의 성능과 가치뿐 아니라 진정한 분산 프로세스 안전 아키텍처도 제공합니다.
Trusted 컨트롤 시스템
대규모 프로세스 안전 시스템을 위한 SIL 3
Trusted®는 모든 상황에서 안전 및 가용성을 최대화하도록 설계된 삼중 모듈형 이중화 컨트롤러입니다. 폴트 방지 아키텍처의 Trusted는 시스템 트립 오류를 사실상 제거하며, 고유한 안전 관련 기능을 토대로 높은 가용성을 발휘합니다.
ControlLogix SIL 2
안전 기능이 구성된 컨트롤러 솔루션
The ControlLogix® SIL 2 솔루션은 이러한 SIL 2 기본 프로세스 제어 시스템 및/또는 시스템 종료를 허용하지 않는 프로세스 안전 시스템에 대해 매우 높은 수준의 가용성을 제공합니다.
신뢰할 수 있고 효과적인 프로세스 안전
오일 & 가스 산업 솔루션
Rockwell Automation과 Schlumberger가 2019년 10월 설립한 합작 벤처인 Sensia는 오일 & 가스 산업에서 전체 프로세스의 안전 라이프사이클을 파악하고 있는 숙련된 엔지니어로 구성된 팀을 운영하고 있습니다. Sensia는 프로세스 안전 시스템의 설계, 배포, 유지보수에 있어 다년간의 경험을 바탕으로 안전을 저해하지 않으면서 공장을 효율적으로 운영하는 데 유용한 솔루션을 제공할 수 있습니다.
또한 Sensia는 프로젝트에 할당된 시간과 예산에 맞출 수 있도록 지원하는 동시에 위험을 줄일 수 있는 다양한 엔지니어링 서비스를 제공합니다.
Sensia의 통합 세이프티 솔루션은 다음과 같습니다.
- 프로세스 안전 시스템 설계 및 구축
- 프로세스를 위한 Functional Safety
- ICS Triplex 레거시 지원