FactoryTalk® AutoSuite는 자동차 산업용으로 특별히 개발된 MES 솔루션입니다. AutoSuite를 사용하면 제어 및 비즈니스 시스템을 전사적으로 통합하고 생산 데이터를 실무에 적용할 수 있는 정보로 전환합니다. 라이브러리 기반 콘텐츠와 결합하면 AutoSuite는 품질 개선, 비용 절감, 응답성 향상, 공급망 전반의 출시 기간 단축 기능이 탑재된 맞춤형 옵션을 제공합니다.
AutoSuite는 기업에 어떤 가치를 줍니까?
FactoryTalk AutoSuite MES를 사용하여 기업 전체에서 제어 및 비즈니스 시스템을 통합하는 방식은 이 e-Book에서 자세히 설명합니다. 생산 데이터를 실행 가능 정보로 전환할 수 있습니다. AutoSuite와 라이브러리 기반 콘텐츠를 결합하여 직원들에게 맞춤형 솔루션을 제공하고 이를 통하여 최적화된 가치를 빠르고 쉽게 구현합니다.
자동차 제조업체와 유연성의 만남으로 급부상하는 MES
유연성을 높여 주는 소프트웨어 툴은 여러 가지가 있는데, 제조 실행 시스템(MES)이 그 중 하나입니다. 이러한 도구는 분석용 실시간 데이터를 제공하며, 생산 라인의 유연성을 높이는 데도 도움이 됩니다.
탁월한 운영 효율 달성
Guangzhou Automobile Group Motor Co., LTD(GAC MOTOR)가 FactoryTalk AutoSuite MES를 구축하여 종합적이고 통합된 접근법으로 탁월한 오퍼레이션 효율을 실현한 사례를 알아보십시오.