식음료 제조에서 성공하려면 다양한 압박에 대처해야 합니다. 규정과 요건은 빠른 속도로 변화하고 있고 비용과 수익 마진에 대한 압박은 계속되고 있습니다. 식음료 제조업체에 아무 제조 실행 시스템(MES)이나 도움이 되는 것은 아닙니다. 탄탄한 MES는 자동화된 생산 실행 및 라인 OEE 추적 기능뿐만 아니라 리콜을 위한 신속하고 종합적인 추적 기능을 포함하는 강력한 품질 관리 시스템을 제공합니다. Plex MES가 생산 현장을 제어하고 비용, 품질 및 비즈니스 목표를 달성하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
스마트 제조를 통한 산업 과제 극복
13개국의 CPG 제조업체를 대상으로 조사한 2023년 스마트 제조 현황 보고서에 따르면 응답자들은 가장 어려운 과제들을 해결하기 위해 새로운 기술을 도입하고 있는 것으로 나타났습니다.
Plex MES의 성공 레시피
업계에서 독보적으로 모듈형 기능으로 강화된 Plex MES는 식음료 제조업체가 생산 자동화, OEE 추적, 품질 규정 준수, 생산성 관리, 일정 관리, 입고, 창고/재고 관리, 운송 등 생산 현장의 모든 프로세스를 필요에 따라 관리할 수 있도록 지원합니다. 또한 Plex를 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.
- 세계 최고 수준의 가동 시간과 다층 사이버 보안을 지원하는 100% 클라우드 네이티브 솔루션
- 신속한 구축으로 가치 실현 시간 단축
- 여러 공장에 걸쳐 확장 가능하도록 설계된 MES
PLEX MES의 이점 알아보기
성분 및 배합의 추적 및 분석 기능과 Plex MES 같은 최신 MES가 제공하는 향상된 자동화 및 연결 기능을 함께 구현하면 품질 관리, 비즈니스 가시성, 궁극적으로는 회사 전체의 운영을 개선할 수 있습니다.
이 데모에서 Plex MES의 이점을 알아보십시오.

생산 현장의 힘 활용
오늘날의 식음료 제조 기업들은 Plex MES 같은 강력한 생산 현장 제어 시스템을 구축하여 핵심 경쟁력을 강화하고 있습니다. 제조업체를 위한 Plex MES의 가능성과 잠재력을 확인해 보십시오.


Plex의 실제 결과

FSMA Section 204 (d)에 대한 준비가 되셨습니까?
FSMA Rule 204 (d)는 공급망 전반에서 향상된 추적 기능을 요구합니다. 2026년 1월에 규칙이 발효되기 훨씬 전에 제조업체가 인식하고 준비해야 하는 몇 가지 주요 조항이 있습니다. 이 ABI Research 분석 보고서에서는 FSMA 변경 사항의 필수 분석과 이러한 변경이 운영에 미치는 영향을 살펴봅니다.
- 기록 보관 및 보고 요구 사항
- 추적 기능 요구 사항
- 협업 고려 사항
- 응용 고려 사항
더 자세히 알아보시겠습니까? 아래를 클릭하여 상세 데모를 예약하십시오.
질문이 있으십니까? 아래를 클릭하여 로크웰 오토메이션의 스마트 제조 전문가에게 문의하십시오.
최신 스마트 제조 기술을 제공받아 디지털 트랜스포메이션을 가속하십시오.
추천