Os Serviços gerenciados de cibersegurança de TO permitem terceirizar a detecção de ameaças e a resposta a incidentes, simplificando o gerenciamento de segurança desde a configuração até a geração de relatórios. Você obtém monitoramento 24 horas por dia sem desembolso de capital. Acesso imediato aos melhores especialistas, sem necessidade de contratar ou treinar novos funcionários. E os especialistas em cibersegurança de TO da Rockwell Automation, versados em ICS, SCADA e Internet das Coisas, já conhecem suas operações industriais. Com o SOC as a Service, seu amanhã pode ser mais confiável e seguro.
Serviços gerenciados de TO: Experiência na área sob demanda
Supere seus desafios operacionais com rapidez e eficiência
Há muito tempo, os serviços gerenciados vêm sendo usados no espaço de TI para ajudar as empresas a manterem a qualidade da rede, a monitorarem a atividade e a fazerem backup de sistemas e recuperá-los. No espaço da TO, os serviços gerenciados são relativamente novos, mas cada vez mais necessários à medida que as operações industriais estão sendo digitalizadas.
Um provedor de serviços gerenciados de TO pode ajudar você a monitorar e a administrar sua rede e seus ativos industriais, como datacenters e dispositivos de firewall. O provedor também pode ajudar remotamente seus ativos de aplicativos e ajudá-lo a monitorar e a responder aos riscos de cibersegurança.
No fim das contas, isso permite que sua equipe se concentre nas prioridades de produção do dia a dia sabendo que os ativos da fábrica e os desafios de cibersegurança não apenas estão sendo monitorados, mas também proativamente gerenciados por uma equipe de especialistas.
Estratégias para reduzir custos e fortalecer a segurança de TO
Como melhorar a eficiência operacional e as defesas da cibersegurança
A cibersegurança custa muito dinheiro às empresas – e sem um resultado mensurável de receita. Isso deixa executivos e membros do conselho coçando a cabeça e pensando: “Sabemos que a cibersegurança é importante. Como determinamos o nível certo de investimento?”
Desenvolvemos uma lista de três estratégias que você pode usar para manter uma boa higiene de cibersegurança, enquanto gerencia os custos. (Aprenda também sobre Zero Trust na TO e a abordagem de Superfície de Proteção para identificar, priorizar e proteger ativos operacionais críticos ao longo do tempo.)
- Gerenciar para a exceção:
Comece do pior cenário, ou a exceção ao status quo, e trabalhe retroativamente para criar sua estratégia a partir deste ponto. - Automação:
Transfira para uma máquina tarefas que não requerem julgamento humano. Saber quando usar a automação pode economizar uma quantia significativa de dinheiro para as empresas. - Saiba quando terceirizar e quando manter internamente:
Traga uma fonte externa para ajudar quando você não tiver o talento internamente.
Conversas do CISO fornecem insights de cibersegurança
Orientação e insights sob demanda, conforme sua conveniência
Nestes tempos difíceis, todos nós temos muito em que pensar. Mas não é hora de se distrair. Não se engane, as ameaças cibernéticas estão aumentando, especialmente em ambientes de sistemas de controle industrial. Caro em qualquer ambiente, uma violação de TO tem muito mais em jogo além de dados ou perdas financeiras, incluindo sistemas de produção cruciais, segurança do trabalhador e muito mais.
Para auxiliar no compartilhamento de estratégias e sucessos, a série executiva Conversas do CISO apresenta profissionais do setor compartilhando conhecimentos valiosos projetados para ajudá-lo a criar uma estratégia para riscos de cibersegurança em TI/TO. Obtenha uma compreensão mais aprofundada de como proteger suas cadeias de fornecimento contra ameaças cibernéticas e aprenda sobre como avaliar com precisão a segurança de seus fornecedores de produtos e serviços.
Não importa se sua organização está apenas começando sua jornada de cibersegurança de TO ou se está avançada no seu caminho. Esta série executiva especial pode fornecer a orientação necessária para ajudá-lo a avançar na proteção de suas operações de produção.