全球化促使人們更關注智慧製造。這些需要現代技術,以改善工業營運的生產力和效能。貴企業準備好要實現這個願景了嗎?
降低風險並提升可靠性
衡量風險與回報時,您難道不應將重點放在正在發生的事情上,而不是擔心可能會發生的事情嗎?
為何需要現代化?
提高效能,增強彈性,做出明智決策
升級控制系統的風險與費用難以衡量,即便舊有系統多在隔離狀態下運作,老舊設備的運作成本高昂,但設備陳舊帶來的威脅似乎還是比不上升級。現在,智慧製造使許多人重新思考。
工業物聯網策略所強調的現代化技術已開始幫助一些有遠見的製造商享受智慧製造的優勢,為了滿足現代製造的需求,公司都在尋求新技術,以最佳化流程和提升其人員的效能與效率。
從何著手?
檢閱您的安裝基礎,以解決最大的陳舊設備風險
為了解您的設備陳舊風險,先對設備、備用零件和軟體庫存進行生命週期分析,全面檢閱這些資訊有助於確定現代化需求和目標的先後順序。比起您自己從內部進行評估,能幫您省去數週或甚至數個月的流程時間。您甚至可以在 MyRockwell.com 的「我的設備」中看到 Installed Base Evaluation 的數位視圖。
擬定並執行現代化計劃
確定影響最大的區域
我們可協助您找出最關鍵的設備、最大的風險,以及適合的升級選項。在合作夥伴幫助下,您將實作符合應用需求、預算和長期目標的計劃。若要進行全方位服務的 DCS 升級,請利用 Rockwell Automation 公司 Maverick Technologies 的 DCSNext 解決方案。它包括從規劃到執行的全階段方法,以及持續的支援。
找出適合您的方式執行
無論您選擇一次全部升級還是分階段升級,我們都有工具和經驗能引導您。我們能協助您從自動化投資中獲得最高的投資回報,包括從完整的客製化解決方案到預先設定的現代化套件,還有讓您自行處理的工具。
我們訓練有素且經驗豐富的專業人員可隨時提供:
- 現代化規劃服務
- 舊型設備的支援
- 升級控制架構的啟動與試運轉