您確定可以取得關鍵零件並且知道設備淘汰的風險嗎? 改善維護、修復與運作 (MRO) 作法的最佳方法,首先就是全面了解目前的產品生命週期情況。Installed Base Evaluation™ (IBE® service) 可讓您在設備之中及企業各處輕鬆收集和分析關鍵效能資訊。現在,您可以為設備的未來做好計畫。
需要更好的資產管理策略?
取得全企業機器與設備的完整分析
您是否希望能更深入了解整個企業執行業務關鍵活動的每一部分? 當您知道零件與停產設備的狀態時,即可製作企業風險檔案,標明每個工廠內停機風險最高之處。
透過 Installed Base Evaluation 服務,我們會使用標準方法來收集這項資料,並在數週內為您提供可採取行動的有效資訊報告。
Installed Base Evaluation 服務能夠協助支援全企業的活動,例如:
- 辨識最關鍵資產
- 降低陳舊設備風險
- 企業儲藏室與零件管理活動
- 確認所有資產的物料表均處於最新狀態
如果您想要了解更全面的情況,企業級 Installed Base Evaluation 服務能涵蓋多個站點實體資產或軟體的評估。企業級 Installed Based Evaluation 服務可依據諸如風險最大位置與風險最大機器等因子進行客製化,或者關注多設備的特定業務單位。
從您的實體資產開始
Installed Base Evaluation 提供您可以使用的情報
我們的 IBE 服務提供您關鍵廠房資產與情況的完整分析,讓您可以根據資料制定資產支援及陳舊設備管理相關的決策。
Installed Base Evaluation 服務有助於:
- 辨識並消除過多庫存來改善淨資產報酬率 (RONA),藉此降低成本
- 確認現場是否有關鍵零件可供生產和維護使用,增加運作時間
- 辨識並降低支援舊型設備的相關風險
- 更新設備或新增生產線時,確實掌握哪些已安裝設備會受到影響
運用「我的設備」做出更好的決定
查看、分析和評估已安裝資產基礎上的資料
有沒有想過應該為您沒考慮到的設備安排一些規劃? 「我的設備」可以利用對工業資產清單的深入見解來協助您規劃未來。藉由提供情報的儀表板視圖,您能更容易取得有關生產環境的資訊,「我的設備」可簡化協作流程並推動整個團隊的決策制定。搭配加強的陳舊設備風險和倉儲庫存分析,「我的設備」能透過確保現場備有關鍵零件可供生產和維護,協助您降低成本並增加運作時間。
了解您的軟體
了解您的 IT 資產和遷移風險
軟體庫存評估可辨識 IT 硬體、軟體資產、版本和潛在的遷移風險。我們會收集資訊,並提供 Rockwell Automation 和 Microsoft 軟體的詳細分析。
當您準備現代化工業自動化設備時,我們的評估提供庫存基線,有助您依據風險與節省成本機會採取行動。您可能會發現機會,以清除不使用的軟體與遷移至並行授權。此外,我們可識別硬體與相應的作業系統是否支援特定軟體升級,以避免潛在的不相容情況。
軟體庫存評估可幫助您:
- 記錄所有已安裝軟體與 IT 資產
- 判定目前作業系統和自動化設備硬體是否支援軟體升級,並識別遷移需求
- 決定需要同時營運及需要授權的軟體套件,以改善效能
- 授權與支援最佳化