保持生產力是您的首要任務,然而當您必須花費時間與資源在維護老化的設備時,在生產與財務目標方面的風險即會增加。最新的 Kinetix® 伺服驅動器與 PowerFlex® 變頻器產品組合能為您打造應用的重要架構,協助您邁向目標。
將傳統伺服驅動器升級為最新的 Kinetix 產品組合
現今的運動控制產品可以即時適應
現代化正在將最新技術引進到工業應用當中。Kinetix 伺服驅動器可以提升機器的性能,同時提供能夠邁向智慧生產目標的關鍵生產數據。從舊型的 Kinetix 伺服驅動器轉換到 K5100、K5300 與 K5500 伺服驅動器能獲得更高的生產力、增強人員與機器的安全,還能提高能源效率與永續性。
將您的變頻器轉換成最新的 PowerFlex 產品組合
當您的變頻器已經無法讓您保持競爭力
變頻器的功能就是負責驅動馬達,讓生產得以開始。雖然變頻器的基本原理沒什麼改變,而且基本功能大同小異。現在將現有的變頻器升級成 PowerFlex 變頻器比以往更加簡便。除了帶動生產之外,您還可以獲得即時資訊、先進的安全性、預測診斷及當前市面上最具彈性和擴充能力的變頻器產品組合。
轉換成最新的 PowerFlex 變頻器產品組合
從前代的變頻器(Allen-Bradley®、Reliance 或其他品牌)轉換成最新的產品組合:PowerFlex 4M、523、525、527、753、755、755T 交流變頻器、PowerFlex 直流變頻器