全球化促使人們更關注智慧製造。這些需要現代技術,以改善工業營運的生產力和效能。貴企業準備好要實現這個願景了嗎?
為何需要現代化?
提高效能,增加彈性,做出明智決策
升級控制系統的風險與費用難以衡量,即便舊有系統多在隔離狀態下運作,老舊設備的運作成本高昂,但設備陳舊帶來的威脅似乎還是比不上升級。現在,智慧製造使許多人重新思考。
工業物聯網策略所強調的現代化技術已開始幫助一些有遠見的製造商享受智慧製造的優勢,為了滿足現代製造的需求,公司都在尋求新技術,以最佳化流程與提升其人員的效能與效率。
從何著手?
檢閱您的安裝基礎,以解決最大的陳舊設備風險
為了解您的設備陳舊風險,先對設備、備用零件和軟體庫存進行生命週期分析,完整檢閱這些資訊有助於決定現代化需求和目標的先後順序。比起您自己從內部進行評估,能幫您省去數週或甚至數個月的流程時間。您甚至可以在 MyRockwell.com 的「我的設備」中看到 Installed Base Evaluation 的數位視圖。
擬定現代化計畫
決定影響最大的區域
我們可協助您找出最關鍵的設備、最大的風險,以及適合的升級選項。在合作夥伴幫助下,您將實作符合應用需求、預算和長期目標的計畫。若要進行全方位服務的 DCS 升級,請利用 Rockwell Automation 公司 Maverick Technologies 的 DCSNext 解決方案。它包括從規劃到執行的全階段方法,以及持續的支援。
執行現代化專案
找出適合您的方式執行
無論您選擇一次全部升級或分階段升級,我們都有工具和經驗能引導您。我們能協助您從自動化投資中獲得最高的投資報酬,包括從完整的客製化解決方案到預先設定的現代化套件,還有讓您自行處理的工具。
我們訓練有素且經驗豐富的專業人員隨時可提供:
- 現代化規劃服務
- 舊型設備的支援
- 升級控制架構的啟動與試運轉
相關工具與服務
SLC 500 到 CompactLogix 5380 控制系統的升級
彈性的選項簡化您的升級之旅
為了在不斷變化的市場需求中保持領先地位,必須提供系統轉換解決方案,以協助降低維護舊有設備的風險並提高生產力。我們提供各種資源助您從 SLC™ 升級到 CompactLogix™ 控制系統。您可選擇與信任合作夥伴合作,或者甚至自己動手進行。我們可提供完整的現代化、升級服務與工具產品系列,讓整個流程變得更輕鬆。
PLC-5 到 ControlLogix 的升級
規劃升級時評估選項
您已獲知 Allen‑Bradley PLC-5® 控制系統進入產品壽命結束階段的公告。我們提供眾多資源,幫助您升級控制器,擬定符合您需求的主動式生命週期計畫。您可選擇與信任合作夥伴合作,或者甚至自己動手進行。我們可提供完整的現代化、升級服務與工具產品系列,讓整個流程變得更輕鬆。
RSView32 到 FactoryTalk View SE
升級您的人機介面以創造新的商業價值
想知道為什麼您應該考慮人機介面 (HMI) 現代化? 技術是一個日新月異的領域,它發展非常迅速以至於難以跟上步伐。利用商業技術和產品投資方面的進展協助您充分運用行動性、虛擬化技術和其他新技術。但是要做到這一點,您必須放開舊觀念,擁抱新事物。了解如何從 RSView®32 升級到 FactoryTalk® View Site Edition (SE) 可幫助您為所在環境中的變化做好準備,並確保朝著正確的方向前進。
中壓產品現場修改服務
現有中壓設備操作現代化
考慮到提升中壓設備的效能與可靠性時,相較於投入新的資本花費,現場現代化會是較具成本效益的方式。現場現代化選項涵蓋從簡單的軟硬體變動,到複雜的系統再組態。升級現有的軟硬體可提供更多功能,符合新應用的需求。