Studio 5000® Simulation Interface 可將實體或模擬控制器連接到模擬和建模工具,以實現虛擬試運轉與以模型為基礎的設計。這意味著您可以在智慧機械上線運作前對它們進行設計、測試、驗證與試運轉。

加速透明化
Studio 5000 Simulation Interface 可讓您在面對安裝壓力下對設計進行改善。您可以運用模擬將控制程式連結到您的應用模型、將您控制器中的數值與模擬中的變數連結,並將模擬或模型連結到您的控制程式。
Studio 5000 Simulation Interface 能輕鬆做到:
- 匯入模擬模型與控制器程式
- 將模型變數與標籤連結
- 以直覺、內建的控制系統開始(或停止)模擬
盡情實驗
無論您是設計、試運轉機器,或是管理廠房中的生產,數位工程都可以幫助您以破記錄的速度進入市場。運用 Studio 5000 Simulation Interface 測試更大範圍的設計而不用擔心浪費資源。
利用本軟體搭配建模與模擬工具幫助您的開發人員在投入實體的原型製造前快速連結到數位模型。比如說,您可以建立控制系統來啟動液壓機,開發或設計人員能建立一個封裝有系統動態(慣性、振動、摩擦、加速度等)的數位分身。這個連線能輕鬆針對實體液壓機的模型進行控制器程式碼測試。

最佳化營運
運用模擬搭配運作中的系統能創造出重新思考應用與系統的機會,並可能消除不必要的步驟、機械、感測器等等。透過在邊緣部署您的已連線模型建立更永續且資料導向的運作。
想像一下無限可能
希望改變您的生意機會嗎? 請用數位的方式來取代實體的建置、測試與機械設計驗證。有了 Studio 5000 設計環境,您便可以加入 Studio 5000 Simulation Interface 並將第三方模擬軟體連線到 Studio 5000 Logix 程式或對已生產的模型進行微調。
運用模型做設計
您是否想要有可以讓您測試邏輯的應用模型? 現在,您可以用 Studio 5000 Simulation Interface 這麼做了。請將 Studio 5000 Logix 程式連線到您的應用模擬。發現問題了嗎? 不用擔心。您將可以在安裝前第一個看到它的運作方式。您可以直接從您的電腦執行一個模擬與可程式邏輯控制器程式(透過模擬器或硬體控制器)。Studio 5000 Simulation Interface 搭配模擬工具能提供更彈性的設計選擇、更早的洞察與實驗選項。運用 ANSYS 模擬式數位分身,整合 MATLAB 與 Simulink 或連結從 MapleSIM 這類模擬工具匯出的 ROM。
導入模型在環(Model-in-the-loop)技術
模型就算是在生產環境中同樣能幫的上忙。有特別難測量的數值嗎? 請運用真實生產輸入資料進行建模並在生產前用 Studio 5000 Simulation Interface 預測變化。藉由將模型與實際生產過程做比較做到預防性維護或最佳化。運用 Studio 5000 Simulation Interface 在邊緣上執行一個較精簡的模型,讓模擬與模型在靠近真實生產系統的廠房上執行。現在,您同時有運作與模擬資料能夠做比較並找出趨勢、弱點及最佳化的機會。
邁向通往數位工程的下一步
Studio 5000 Simulation Interface 是 Studio 5000 設計環境的一個外掛程式。您可以利用它將控制器連線到模擬及建模工具,以做到虛擬試營運及模型化設計。
您的學習興趣是什麼?
無論是大的、小的還是介於兩者之間,都可以利用豐富的資源來幫助您最大限度地取得成功。

Studio 5000 訂購指南
擴展軟體以滿足您的需求
工業自動化軟體應該反映您的應用程式需求,但選擇合適的軟體可能會令人望而生畏。別擔心,您可以選擇!使用本指南可協助您選擇適合您需要的 Studio 5000 軟體的正確版本,並瞭解在發生不可避免的專案範圍變更時如何微調您的選擇。
需要更多的彈性嗎? 當您的需求在專案或團隊下必須有所調整時,請探索軟體訂閱。
準備好訂購您的軟體了嗎?
為您推薦